This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:TL082 TINA 仿真

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082, TL082H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1396926/tl082-tl082-tina-simulation

器件型号:TL082

工具与软件:

嗨、团队:

在下面的电路中、当 Vin 输入一个稳定状态电压或正弦波时、Vout 就会振荡。 我之前推荐过客户、这是输出容性负载造成的。 降低 C65或提高 R24可以解决这一问题。

当时我尝试了几种不同的开发板、发现导致振荡的参数阈值并不固定。

现在的问题是在新设计中、为了事先确认它是否会引起输出振荡、我想使用 TINA 等仿真软件来分析设计参数的合理性。 然而、我对会引起振荡的电路参数建模并输入一个-10V 阶跃信号、但是它在仿真结果中没有产生异常振荡。

我要问: 1. 为什么以下模型不能重现振荡?

2、除了实际测量外,是否有仿真方法可以重现振荡?

谢谢!

此致、

Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Maggie、

    您可以进行几项更改来了解该电路的稳定性、但 TL082模型相当过时、可能无法准确地对稳定性进行建模。

    此器件有一个较新版本、即 TL082H、我将在本示例中使用它。

    稳定性是一项小信号规格、应通过小信号输入来观察。

    采用相同的电路、并在输入端施加200mVpp 阶跃(在放大器输入端施加25.4mVpp 阶跃)、您会看到相当多的过冲(17mV 的过冲!)

    观察这个电路稳定性的一个更好方法是交流开环分析。 这可通过下面的电路来实现。

    该电路只有11度的相位裕度。

    然而、此处似乎不仅仅发挥容性负载的作用。 由于反馈电阻器为15k Ω、这会与输入电容相互作用、形成一个可降低相位裕度的极点。 保持相同的比率、但降低该电阻器的值可实现稳定的电路。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    今天、我将根据 TI 高精度实验室介绍的电路进行一些仿真。  但结果是0.676度的 相位裕度。  

    1.为什么结果与你的结果不同?  这两个模型之间有什么区别?

    2.您能给我发送您的 TINA 文件吗?

    非常感谢!

    此致、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Maggie、

    两个电路之间的区别在于环路的断开方式。 请参阅以下视频、了解不同环路断开如何影响分析。 https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html?videoId=6341906518112

    e2e.ti.com/.../TL082_5F00_Stability.TSC

    请查看上面的 TINA 文件。

    此致!
    Jerry