This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA780A:内部开尔文电阻对系统增益误差的影响

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1397329/ina780a-effect-of-internal-kelvin-resistance-on-system-gain-error

器件型号:INA780A

工具与软件:

你(们)好

5.5电气特性

500uΩ 电流检测增益误差为1.25%、但内部开尔文电阻有350k Ω 的差异。 如果在没有补偿的情况下使用 IC、则表示内部导致的增益误差
主要是什么? 您是否有制造此电阻的散射数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎受到赞赏的工程师、

    您是对的。 器件内部具有与温度相关的补偿、基本上会校准内部开尔文电阻的该容差和温度系数。 如果我们不存在此补偿、则增益误差将由开尔文电阻的变化决定。

    我们的制造数据反映在开尔文和封装电阻的最大和最小限制规格中。 我不确定散射数据是什么意思、虽然分布可以被视为高斯分布、但最稳健的做法是假设内部电阻可以达到最坏情况下的最大值。

    此致、

    Peter