This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:输出电压

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1396268/ina296a-output-voltage

器件型号:INA296A

工具与软件:

大家好

我们目前正在考虑在连接 INA296A5后、确保低电流下的感应 IC 精度、如图1所示。

考虑到分流电阻器的压降、偏移电压、增益误差等、我想它看起来会像表1。


具体而言、在测量5A 时、INA296B5的理论最大输出电压为85.3mV、但输出电压92.0mV。
存在约6.0mV 的差异。

在另一个实验中、我将 INA296A5安装在通用板上、如图所示。 2、将 IN-/+短接至 GND、并打开3.3V 电源、导致输出约6.5mV。
我们认为、这就是电压输出大于理论值的原因。

问题
问题1。 能否计算出大约6.5mV 的输出?
问题2: 是否有办法在没有输入时将输出降低到大约6.5mV?


此致、
玉城




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tamaki、

    通常情况下、由于电阻断开或您是如何感应 Rshunt 的、因此输出较高、尤其是在处理非常小的电阻时。  我想我们在另一篇帖子 https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1392025/ina296b-about-accuracy 中讨论了该布局

     此外、请验证 Rshunt 不是问题。  在计算中、您假设它们的误差为0%。   

    Unknown 说:
    q1. 能否计算出大约6.5mV 的输出?[/QUOT]

    您无法使用输出进行测量、因为它低于摆幅低(20mV)。  

    我们指定输出端的增益误差为50mV 至 VS -200mV。   

    Unknown 说:
    Q2. 是否有办法在没有输入时将输出降低到大约6.5mV?[/QUOT]

    输出信号摆幅低是主导这一现象的因素。  有一些方法可以避免这种情况。  将 Vref 上的电压放置在该电压之上、并将其用作您的0A 电压。  另一种选择是更改电源并将 Vref 连接到 GND。

    此致、

    Javier

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好

    感谢您的答复。

    问题3。 如果 REF1/REF2端子的输入电压为110mV、那么在没有输入时、输出电压的变化范围是多少?

    此致、
    玉城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tamaki、

    我希望您在没有输入与0电流输入的情况下小心谨慎。  没有电流仍然有 IB (35µ)进入引脚。  如果悬空、这可能是一个问题。  如果不悬空、那么0电流下的输出应该在110mV 左右。  这种变化源于几个方面、我将指出影响最大的一个方面。  Vos、CMRR 和 PSRR 以及温漂。  您可以根据您的条件在下方调整计算。

    Vos = 8µV Ω

    PSRR = PSRR *|指定的 VS -使用的 VS|  

    • (0.5µV μ V/V)*(5V-3.3V)= 0.85µV Ω

    CMRR = CMRR *|指定的 Vcm -使用的 VCM|

     150dB = 31.6nV/V、 假设 Vcm 为110、这是最大的差值。

    • 31.6nV/V *|48 -110|= 1.96µV μ V

    温漂= dVOS/dT = 100nV/°C

    假定为125°C

    • 100nV/°C *|Intel 125°C - 25°C |= 10µV μ V

    总失调电压误差= 8µV + 0.85µV + 1.96µV + 10µV = 20.81µV μ V

    20.81µV Δ 83.33µΩ= 0.24972A 的误差。

    20.81µV * 500V/V = 10.41mV--> Vout = 110mV + 10.41 = 120.41mV

    此致、

    Javier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好

    感谢您的答复。

    20.81µV Ω* 500V/V = 10.41mV--> Vout = 110mV + 10.41 = 120.41mV

    使用 INA296A3IDDFR 时、增益为200V/V

    20.81µV * 200V/V = 4.16mV->Vout = 110mV + 4.16 = 114.16mV
    正确的?

    此致、
    玉城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好

    感谢你的帮助。

    关于 CMRR 计算、
    我知道150dB 的最小条件更严格、因此计算值为150dB。
    当典型值为166dB 时、它是否为5.01nV/V?

    此致、
    玉城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tamaki、

    由于规格不同、这对于 INA296A3是不正确的。

    Vos  =  10µV Ω

    PSRR  = PSRR *|指定的 VS -使用的 VS|  

    • (0.5µV μ V/V)*(5V-3.3V)=  0.85µV Ω

    CMRR  = CMRR *|指定的 Vcm -使用的 VCM|

     150dB = 31.6nV/V、 假设 Vcm 为110、这是最大的差值。

    • 31.6nV/V *|48 -110|=  1.96µV μ V

    温漂= dVOS/dT = 100nV/°C

    假定为125°C

    • 100nV/°C *|Intel 125°C - 25°C |=  10µV μ V

    总失调电压误差= 10µV + 0.85µV + 1.96µV + 10µV = 22.81µV μ V

    22.81µV * 200V/V = 4.56mV->Vout = 110mV + 4.56mV = 114.56mV

    没有太大的区别、但你必须知道它们是不同的。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    o 计算使用的值是150dB

    玉城

    您是正确的、但我对所有规格都使用了最大值。  如果您需要典型值、我将更改所有规格、而不仅仅是 CMRR。  CMRR 对规格的影响也最小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好

    非常感谢。

    我明白了。

    此致、
    玉城