This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818DRGEVM:光电二极管噪声

Guru**** 2686865 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA818DRGEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1396439/opa818drgevm-noise-with-photodiode

器件型号:OPA818DRGEVM

工具与软件:

您好!

我使用2个二极管部件 G12180-005A、在输入端连接在一起-。 引脚+被连接 à 接地。

我具有良好的偏移、但32MHz 时的噪声较大。

您知道原因吗?

感谢你的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romain:

    首先要考虑的是、您在输出端捕获的信号存在任何类型的稳定性问题。 如果您移除光电二极管、是否看到相同的噪声尖峰?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不会移除尖峰。

    这意味着光电二极管会造成不稳定。 如何使用光电二极管去除尖峰?  

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romain:

    是否有您为此设计所选值的示意图? 布局也是决定此类电路稳定性的主要因素。 您是否也能共享该图像?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我保留了板 OPA818DRGEVM。 我刚刚在移除 R3的情况下对其进行了更新。 接下来、我将两个二极管(如图所示)放在 VCC 和 VEE 之间。 二极管中间的信号连接到 J1引脚1。 我没有移除 J1和 J2。 噪声是在 J5上测量的。

    原理图能够正常工作、因为当我把灯点亮二极管时、我会看到 J5上的电压随着光强度的变化而变化。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romain:

    假设 EVM 的一切都是相同的、我将通过添加反馈电容器来调整电路、因为这是稳定 TIA 电路的关键。 我会从大约2pF 开始、然后进行上下调节。 这会进行一些调整的原因是、布局可能未经过优化、这意味着寄生电容也可能会影响电路。 建议在使用 TIA 电路时采用严格  的布局、因为它们非常容易受到额外不必要的电容的影响、并且已经发现设计因此无法正常工作。

    此致、

    Ignacio