This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8646:LMP8646MKX/NOPB

Guru**** 2580335 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8646, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1395408/lmp8646-lmp8646mkx-nopb

器件型号:LMP8646
主题中讨论的其他器件: LM5022

工具与软件:

我修改了带限流电路的设计、但它对于调节输出电流没有帮助、您能否帮我们检查一下是否遗漏了一些内容  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定、但 LMP8646电流限制器很慢、而转换器中的电流很快。 是否存在在电流限制器生效之前转换器限制其电流的情况? 例如、两者之间存在一些相互作用、会导致输出电压振荡?

    进行一些仿真以了解根本原因可能是个好主意。

    此致、

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想做什么?" 直流-直流转换器使用 We Bench 进行仿真 、电流限制根据数据表中的计算结果进行。

    在限流器之后、负载侧几乎没有保护电路、该设计由 poe 供电、升压转换器提供的最大输入为50W、21V 、2.5A。我们添加了此限流器输出、因为升压转换器没有适当的电流限制 保护机制、但无法从仿真中很好地理解。 为什么 VFB 达到4V ITS 的设计电压为1.25V  (在计算 R g Rout 和 Cg 时参考) e2e.ti.com/.../snvm450-_2800_1_2900_ tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启动时、LM5022中似乎有一个直通(从 Vin 到 Vout)、可以为超级电容器充电、并且在 Vout 大于 Vin 之前不能限制电流。 由于电容器的大小、我想您在这段时间内观察到的情况。

    我移除了30 μ F、并将 C2降低至100 μ F、从而使仿真时间变得可控。  我能够观察到电流限制器在大约5ms 后开始生效。

    但是、这无法解决初始的浪涌电流问题。 为此、我认为可能需要不同类型的转换器。 但我不确定、因此请 在此论坛上向 PMIC 专家咨询

    此致、

    Guang