This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA310:通过 Vin+/Vin-上的电压上电

Guru**** 1709640 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1393095/opa310-power-up-with-volotage-on-vin-vin-

器件型号:OPA310

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我是深圳 FAE Evan、 我的客户正在将 OPA310评估为电流感应放大器。 其中一种应用场景是、首先设置电流、然后分流在 Vin+和 Vin-上产生压降、然后 OPA310的 VCC 由3.3V 上电。 我必须确认、这种上电时序是否会导致意外的输出波或其他风险?

此致、

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    您能否提供原理图以便我们更好地了解风险评估?  

    谢谢!

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    请参阅下面的原理图

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我对所有电路进行了稳定性分析、每一个电路都保持稳定、相位裕度超过70度、因此无需担心稳定性问题。  

    在3.3V 电源轨打开之前、您期望输入引脚上的电压是多少?  

    此致、

    Robert Clifton