This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:sbaa553分压器配置

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1397486/amc3330-sbaa553-voltage-divider-configuration

器件型号:AMC3330

工具与软件:

您好!

我有一个关于 sbaa553的问题。 我想知道如果将 R1'和 R2'移动到如随附图中所示的顶部、会发生什么情况。 通常、这种类型的分压器用于检测直流链路电压。 但是、对于线间电压检测、 AMC3330等隔离式放大器从中间电阻器获取电压。 我想了解这两种电阻分压器配置之间的差异。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanghun:

    我认为在中间电阻器上进行测量的主要好处是、它对来自线路的噪声的抵抗能力会稍强。  在输入端和线路连接之间具有一定的电阻有助于衰减和滤除一些噪声。   

    中间电阻器感测方法通常使用具有集成直流/直流的器件来完成。  当使用分立式电源时(使用 AMC 器件以外的元件)、电源通常以直流或中性节点为基准、因此没有集成直流/直流的 AMC 器件需要靠近该节点电压才能供电。

    谢谢。