This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPAMPEVM-MSOPTSSOP:单通道双路运算放大器的替代产品

Guru**** 2643195 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2310, TLV4113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1395213/opampevm-msoptssop-alternate-for-dual-op-amp-single-channel

器件型号:OPAMPEVM-MSOPTSSOP
主题中讨论的其他器件:OPA2310TLV4113

工具与软件:

您好!
我们正在使用 Analog Devices 提供的 AD8592ARMZ 双路运算放大器、现在我们正在搜索 FFF 的替代方案。
请向您建议替代方案。

数据表(https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8591_8592_8594.pdf)

此致、
Rama Krishna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    OPA2310IDGKR 可能感兴趣。  这是一款具有关断功能的双通道、5.5V、3MHz、高输出电流150mA 运算放大器、可满足您的应用要求、具体取决于您的输出电流要求。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有采用10引脚10-MSOP 封装的替代器件?

    此致、

    Rama Krishna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    当前数据表上显示的具有关断功能的双通道 OPA2310封装选项是 X2QFN-10和 HVSSOP-10。 HVSSOP-10显示预览状态。  我需要将此问题转发给涵盖 OPA2310的通用放大器应用团队、他们将能够提供更好的建议或更详细的信息。

    谢谢。此致、

    Luis   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama、

    封装外观如 DGS 10、0.5mm 间距、3x3mm 加10个引脚。

    该封装中提供了一些选项  

    输出电流50mA 至100mA、远低于  AD8592ARMZ 的250mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rama、  

    我同意 Luis 的意见、最后我们希望客户使用 OPA2310、因为这是最新的替代方案。  

    我参数搜索了一个可驱动至少100mA 的双通道10引脚器件: 运算放大器产品选择|德州仪器 TI.com
    最匹配的解决方案是 TLV4113、该器件现已上市: TLV4113IDGQR

    以下是匹配的封装尺寸:  

    以下是引脚对引脚并排显示的参数:  

    祝你一切顺利!
    Carolina