This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6171:改善信号失真

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1397784/lm6171-improved-signal-distortion

器件型号:LM6171

工具与软件:

来自超声波脉冲发生器的±100V 方波信号在通过电缆时失真。

电缆越长、失真就越严重。

我认为驱动器 IC 的电流不足、因此我想添加缓冲器 IC。

我想问我是否可以使用 LM6171。

如果可能、请告知 FA 在韩国的联系信息。 谢谢你。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是为了确认、此缓冲器 IC 输出端的信号是否预计为200Vopp 方波信号?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了+50V、-50V。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有用于高输出的单芯片解决方案。 我们有高功率放大器;但是、它们是相对较慢的器件。 您的系统是否有带宽要求?  

    此致、

    Ignacio