This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA392:OPA392

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1398493/opa392-opa392

器件型号:OPA392

工具与软件:

您好、TI:

我正在寻找具有 以下参数的运算放大器:

1)自动归零

2)输入偏置电流:1-1000fA

3)输入偏移电压:5nV-500nV

4) 4)输入温漂:1 - 5nV/°C

5) 5)噪声:1) f @ 1Hz 1nV/sqrtHz

请向我推荐一个合适的运算放大器、我打算将其用作电荷放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patil,

    1. 我们没有具有符合这些规格的自动置零(零漂移)放大器。
    2. 零漂移一词是指 自动置零放大器和斩波放大器。  两种类型的器件均可校正失调电压和温漂。  由于铜质放大器具有许多优势、因此 TI 从2000年中期开始尚未开发出真正的自动置零。  
    3. 本文介绍了斩波器的背景和非理想因素:  https://www.ti.com/lit/wp/sboa586/sboa586.pdf 
    4. 零漂移放大器的输入端具有瞬态电流、这使得实现飞安级偏置电流非常困难。  通常、室温 IB 处于100pA 水平。  在整个温度范围内、这每10°C 就会翻一倍。
    5. 实现小于1uV 的失调电压是一项挑战。  请参阅随附文档中的表1.1、了解可用器件的偏移范围。
    6. 对于零漂移器件而言、实现1nV/sqrtHz 是一项挑战。  我们出色的非斩波(传统双极型)为1.1nV/rtHz。

    很抱歉、我无能为力。  我不确定如何实现这组规格。  此范围内没有任何内容。

    此致、艺术