This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 PSpice 导入 ADS

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1398690/pspice-import-into-ads

器件型号:TLV1704-SEP
主题中讨论的其他器件:TL431

工具与软件:

您好!

我正在尝试从 Keysight 将器件的 PSpice 模型导入 ADS、但电路行为看起来不正确。
您能支持我修复或调整 PSpice 模型吗、或者我做错了其他事情吗?

我可以将其他 TI 组件导入到 ADS 中、例如 TL431。 对于其他 SEP 直流/直流转换器、我过去也遇到了问题、ADS 支持必须为我修复模型。

这是我要执行的简单仿真、以确保模型已正确导入:


我预计、当 IN-(蓝色)超过 IN+(红色)时、输出应该接地(粉色)、但不会发生:

在仿真期间、我收到以下警告:

提前感谢您、期待您在我们的卫星中使用您的航天产品组合。

此致、

Maksim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此帖子关闭、因为它是重复内容。

    谢谢!

    HO