This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:当 Vcc 下降时、INA214输出凸点。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1398716/ina214-ina214-output-bump-when-vcc-drops

器件型号:INA214

工具与软件:

客户在高侧使用 INA214来感测输出电流。 输出电压为12V、分流电阻为0.1m Ω。  

他们发现、当他们将负载电流增加到170A 时、INA214的输出将发生一个凸点、而这个凸点将触发他们的 OCP 点。 在这个凸起之前、INA214的 Vcc 将缓慢下降至10.8V

下面是通道1:12VCS (INA214输出)、通道2:12VAUX (INA214的 VCC)、通道3 & 4:INA+与 INA-的波形。

您能否帮助展示您的见解、这种凸起的可能原因是什么? 以及下一步应该做的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="493642" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1398716/ina214-ina214-output-bump-when-vcc-drops 您能帮助展示您的见解吗?

    您能准确地显示图上发生 OCP 触发的时间吗? 在我看来、OCP 似乎在"碰撞"之前已经发生(请注意、随着碰撞的发生、输入引脚上的电压开始迅速降低)、因此 OCP 可能是由输出上的噪声尖峰而不是碰撞触发的。 改进输入滤波器也许是解决这个问题的最佳方法。 您能否分享一下输入滤波电阻器的阻值是多少? (R363和 R364)。

    [报价 userid="493642" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1398716/ina214-ina214-output-bump-when-vcc-drops ]INA214的 Vcc 将缓慢下降至10.8V

    如果器件电源电压下降、则表明为 INA214供电的电路存在问题。

    谢谢!

    Levi DeVries