This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308-Q1:1W 接口澄清

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309, PGA308EVM, PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1395307/pga308-q1-1w-interface-clarification

器件型号:PGA308-Q1
主题中讨论的其他器件:PGA308EVMPGA308、PGA309

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户正在 查看用于应变仪的 PGA308-Q。

我不太熟悉1W 接口。 我通读了数据表和手册、而且看到了时序。 您是否有任何关于此接口的额外资料? 看起来我们可以将 MCU UART 与一个上拉电阻器一起用于该接口、但我想仔细检查一下。 您能确认吗?

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您是对的。  任何 MCU UART 都应该适用于单线制接口。  对于 PGA308EVM、USB-DAQ-PLATFORM 产生1W 信号。  USB-DAQ-PLATFORM (  USB-DAQ-PLATFORM 原理图 )使用"单线加速电路"来缩短数字1W 信号的上升和下降时间。  它通过使用 FET 驱动器来实现这一点、以增加驱动电流。  这在驱动长电缆(即高电容)时尤其重要。  PGA309是一款类似也使用单线制接口的器件。  您可能需要浏览 PGA309文献以了解有关单线制接口的更多信息。  如果您有任何关于接口的具体问题、请告诉我。  许多工程师使用 USB-DAQ-Platform 对 PGA308/309器件进行编程。  不过、您可以使用大多数微控制器开发自己的界面。

    以下是适用于 USB-DAQ-PLATFORM 的固件:   USB-DAQ-FIRMWARE.  usb.c 具有执行1W 通信的 OneWire (void)函数。  通过发送命令并侦听响应、可从我们的 EVM 软件激活此功能。  我不确定固件是否能为您提供帮助、但正是 EVM 用来实现通信的。   

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢艺术! 您还能否评论一下我们是否有关于 UART 接口的任何建议(例如上拉电阻值/位置)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    如果 USB-DAQ 和 PGA308之间的 电缆很短、那么您实际上并不需要单线加速电路。  如果它们一起位于 PCB 上、则尤其如此。  加速电路主要用于驱动长电缆的电容。  有时人们会使用超过3米长的电缆对器件进行编程。  如果您不使用加速电路、我认为4.7k Ω 的上拉电阻是典型情况。  您可能应该查阅您的微控制器数据表、但我认为您可以使用一系列上拉电阻器。  如果您拥有用于微控制器的评估 PCB、则可以考虑将其连接到 PGA308EVM 测试板、以对您的通信方法保持一致。   

    此致、艺术