This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:输出异常

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1387975/lm2904-output-is-abnormal

器件型号:LM2904

工具与软件:

输出电压大于或小于 理论值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、  

    您能否说明预期和测量的输入和输出电压是多少? 此外、什么是 VCC 值?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

      输出范围为0~2.2V、VCC 为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示在引脚1、2和3处测量的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、  

    该主题或其他问题是否有任何更新?  

    同时、我会将该主题标记为"TI 认为已解决"、但如果有其他信息或问题、请告知我们。  

    谢谢!
    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

     请参阅下面的波形图、一个芯片中存在一个随机通道故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、  

    您能否说明一下这些波形对应于运算放大器引脚上的什么? 这些是输出波形吗?  

    如果波形是输出、那么输入是什么?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Input1&2、Pin3和 Pin5波相同、PIN2和 PIN6连接到 GND。

    异常输出通道是随机的、故障器件始终有一个输出通道(如上方所示)、PIN1或 PIN7

    如上所示的正常输出、GOOD 和 ng 之间的差值约为100mV。

     放大率约为21倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、  

    客户是否在其系统之外进行了此测试? 此外、预期的输入信号是什么?  

    此致、
    Ashley