This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2252AM:为什么使用像 TLV2252这样的运算放大器时输出不稳定?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2252A, TLV2252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1398302/tlv2252am-why-is-the-output-unstable-with-op-amps-like-the-tlv2252

器件型号:TLV2252AM
"主题"中讨论的其他器件:TLV2252ATLV2252

工具与软件:

即使您使用的类似运算放大器的输入条件相同、TLV2252A 也会出现输出、
有时没有输出。 同步示波器的波形有许多在出现噪声时检测到的尖峰。

作为对策、应增加 GND 图案。
电源似乎稳定。
是否有其他对策?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshii-san、

    不稳定是否意味着 OUT 振荡或输出是接通和关闭?   该运算放大器的输出电流驱动有限、负载是否太重(需要高电流)?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉没有解释。
    电源打开和关闭后、它有时会正常工作、有时甚至根本无法正常工作。
    详细信息:当电源打开和关闭且向运算放大器施加电压时、

    OUT 引脚是否保持稳定并输出预期脉冲?

    或者它有时是否保持在0V?

    从这个意义上讲、操作是不稳定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道这对 TLV2252的影响。 您是否已经为这种效果捕获了波形? 还要在器件引脚上查找低于接地电压的电压瞬变。