This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6142:TLV1570CPWG4

Guru**** 2768145 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1570, OPA2251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1397230/lm6142-tlv1570cpwg4

器件型号:LM6142
主题中讨论的其他器件:TLV1570OPA2251

工具与软件:

您能否向我们提供以下器件的状态、我们在网站上可以找到与我们的记录不同的状态。

LM6142BIMX
OPA2251PAG4
TLV1570CPWG4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM6142BIMX 已停产。 LM6142BIM 是管装中的同一芯片、但它是 LTB。 您应该使用无铅版本 LM6142BIMX/NOPB。

    G4后缀基本上表示 NiPdAu 铅涂层。 但没有其他铅涂层、因此这些 OPN 已停产。 OPA2251‍PA 和 TLV1570‍CPW 与这些驱动器相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinisha:

    对于 LM6142BIMX、使用 LM6142BIMX/NOPB;National 器件的名称更长了

    对于 OPA2251PAG4、请使用 OPA2251PA;TI 器件名称缩短了

    对于 TLV1570CPWG4、请使用 TLV1570CPW ;TI 器件缩短了名称

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 澄清