This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:浸入式冷却分析的风险

Guru**** 2927990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1397781/ina210-risk-for-immersion-cooling-analyzement

器件型号:INA210

工具与软件:

各位专家、您好!  

我是 Erick、台湾地区的销售人员、如果  INA210AIDCKR 有  浸入式冷却的风险、我希望请求您提供分析方面的帮助、或给我任何反馈。

浸入式冷却过程将服务器浸泡在非导电液体中,通过直接接触热部分和液体流动传导热量,消除了散热部分的需要。

以下信息可帮助您分析 选择性浸入式冷却中的冲击放置装置。

  1. 浸入式冷却过程、  
    https://2crsi.com/immersion-cooling
  2. 我们客户使用的解决方案是 Noah 3000,它由100%全氟 onene 环氧树脂组成
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    我预计问题(如果有)将是封装问题而不是电气问题、因此我也请求了我们的一位封装专家对此提供帮助、并会在我收到答复时与您联系。

    谢谢!

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levi:  

    好的,真的感谢您的帮助,我将等待包装专家,并随时告诉我,如果有任何建议,谢谢。