This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:能否以24V 的电压运行?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA4230, INA4235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1398276/ina3221-can-i-run-at-24v

器件型号:INA3221
主题中讨论的其他器件:INA4230INA4235

工具与软件:

我想监测24V 的线路。

VBUS 的额定电压为0V 至26V。 我通常会在26V 上给出一些误差裕度。 该器件的规格是否内置了一些裕度、以便我可以真正运行到26V?

因此、连接到24V +-5%(22.8V - 25.2V)的总线电压是否安全?

谢谢

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    绝对最大值表显示26伏、因此应确保电压不会超过该值。 不过、25.2V 没有问题。 话虽如此、我看到一些客户添加了电压钳位二极管作为额外保护、以防他们认为过于接近阈值。 另一个选择是切换到我们更新的4通道器件之一、即 INA4235或 INA4230。 这些器件的最大电压规格为48V、可以提供足够的裕量。

    此致、

    Mitch