This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:TIA 电路中发生 OPA855的自励振荡、请帮助、谢谢。

Guru**** 1737970 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1397331/opa855-self-excited-oscillation-occurs-in-the-tia-circuit-by-opa855-please-help-thanks

器件型号:OPA855

工具与软件:

您好!

我正在调试 TIA 电路、这是 OPA855的单级放大器、 原理图和 PCB 布局如下:

在黑暗环境中进行测试时、该电路输出高频振荡波形、振荡 频率约为200MHz。

这个问题困扰了我很长一段时间,请帮我找到原因,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TIA_5F00_OPA855.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够使用给定的光电二极管电容和反馈元件运行稳定性仿真、但未显示电路相位裕度的任何问题。 我想知道您能否分享自己是如何捕获看到的信号的。 您是否在探测器件的输出、或者它是否进入50欧姆端接示波器? 我们已经看到使用探头存在问题、因此我想排除这种潜在问题。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我尝试描述我的测试环境:

    我的板包含高电压电源模块(约400V)、 正负电源模块(±2.5V)、放大器模块(OPA855)和 APD 接口。

    在示波器上测量振荡波形。  将在示波器上测量振荡波形、无论负载是50欧姆还是1兆欧、都将测量该波形。 只有幅度上的差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您澄清设置。 就像前面提到的、仿真显示没有相位裕度问题、但这是使用模型的、它无法完全捕获实际配置。 从1pF 向上和向下调节反馈电容器时、您是否看到结果发生了变化? 我还建议通过短接移除 R8 10 Ω 电阻器、看看这是否起作用。 我们在数据表中确实强调了这一点、但我们发现在某些客户电路中存在稳定性问题。 我的最后一个问题是关于去耦电容器、布局似乎已经合理布置、但如果您将一些去耦电容器堆叠在就位的电容器之上、您会发现输出存在差异吗? 这可能不是原因、但我们也在极少数情况下看到了这一点。

    此致、

    Ignacio