This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH34400DRLEVM:设计 TIA 和比较器(使用 LMH34400、TLV3601)的问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3601, LMH34400, OPA856

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1387068/lmh34400drlevm-issue-of-the-designing-tia-and-comparator-using-lmh34400-tlv3601

器件型号:LMH34400DRLEVM
主题中讨论的其他器件:TLV3601LMH34400OPA856

工具与软件:

e2e.ti.com/.../Issues-for-TIA-and-Comparaot-with-LMH34400-and-TLV3601.pptx

 我是 Youngjoon Cho、 尝试使用 LMH34400和 TLV3601开发 TIA 和比较器电路。

我们的目标是在高度反射的信号中找到单个峰值。

我使用 LMH34400构建的 TIA 能够正常工作、但当我连接使用 TLV3601构建的比较器时、会出现问题。

我附上了一份总结该问题的文件。  


是总结性的

-设计用于测量高反射目标的 TIA (LMH34400)和比较器(TVL3601)

-我们仅测量比较器中的单个峰值信号

- TIA 在不连接比较器的情况下工作时可以很好地放大脉冲信号

-但是,当比较器级联时,会有直流偏移、振铃和振荡,特别是当测量的信号饱和时(脉宽长)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  赵荣俊、

     我将在本周中对这些信息进行深入回顾。 同时、我与一位同事讨论了 实验中的 LMH34400与数据表的 TLV3601比较器和 TDC 连接部分、我们能够通过直接在 LMH34400的输出端添加10 Ω 隔离电阻器来使其正常工作。 随附了我给出的原理图:

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述问题是否得到解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于更高频率的噪声、我直接在没有接线的情况下测量节点、然后可以消除振荡  

    e2e.ti.com/.../LMH34400-TIA-with-TLV3601-comparator.pptx

    但是、对于 TIA 电路中非常大的输入电流、会出现相对较低的频率波动(?) 或 drift(?)

    我附上了电路的一些仿真结果。

    (我在每个输出端口使用了具有 HPF 的反相放大器 OPA856)

    我想知道为何会出现这种波动、以及如何防止这种波动

    感谢您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Youngjoon:

     感谢您的更新。  

     根据我们的理解、当 TIA 上的输入电流非常大时、如果比较器打开并使用 HPF 无源滤波器、则在测量点1和2处会出现振铃和直流失调电压。 但是:

    1. 没有 HPF:结果不错
    2. 当比较器处于关闭状态时、但一切都保持不变(使用无源 HPF 滤波器)可提供最佳结果
    3. 使用 HPF、但比较器的迟滞不会发生变化  

     当说比较器处于关闭状态时、这是没有连接(移除 R3)还是没有向比较器提供电源时、但比较器的布线仍然填充并存在?  

      从幻灯片10来看、问题似乎在于大脉冲宽度/持续时间而不是输入电流的振幅、因为 Vpp 的值保持不变、对吗? 这意味着 PD 饱和会影响脉冲宽度、但 TIA 在每种情况下仍能看到相同的输入电流范围?  

    谢谢!

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当说比较器处于关闭状态时、这是没有连接(移除 R3)还是没有向比较器提供电源时、但比较器的布线仍然填充并存在?  -->当我询问时、这两个设备实际上都不提供给比较器。

    对于高频噪声、我可以使用射频电缆将其移除。

    它看起来与示波器类似、事实证明可以影响负载效应。

    对于振铃噪声、我在 TIA 的输出端生成一个 LPF 并进行调节

    即使脉冲宽度有一点加宽、也可以消除振铃  

    我将 R6、R7从千欧更改为100~200ohm、以匹配比较器正负输入级的输入阻抗。

    它可以平衡摄像机输出的直流偏移、如第12页所示。

    还将 R5从~Ω 更改为100 Ω 200 Ω

    看起来它的值会影响比较器的速度(BW)和稳定性。

    如果 R5小于10欧姆、输出将会振荡、如果 R5大于1千欧姆、则不能在 ns 电平内很好地产生斜率。

    我已将我的应用的正确值调整为200欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Youngjoon:

     感谢您分享此更新! 我很高兴您能够找到一个有效的解决方案、这对了解 R5 (输出电阻器)对比较器的影响非常有用。  

    此致、
    SIMA