This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA310:通过22 Ω 电阻驱动一个47uF MLCC 来为电压转换器供电、稳定性如何?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1398048/opa310-driving-a-47uf-mlcc-through-a-22-ohm-resistor-to-power-voltage-translators-how-is-the-stability

器件型号:OPA310

工具与软件:

您好!

我将在 JTAG 适配器中使用 OPA310、它接受 Hi-Z TVCC 输入来驱动内部  电压转换器(需要高达120 mA 的高电流)。

我将其设置为电压跟随器、为这些 转换器供电、原理图如下所示。

如数据表所述:"一些电容器很大(CL 大于1μF)的等效串联电阻(ESR)足以改变反馈环路内的相位特性、从而使放大器保持稳定"。 这应该是稳定的、但我不确定 它的稳定性如何。 如果这是最佳 实践吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    我建议查看 TI 高精度实验室:稳定性视频系列 、以了解如何运行稳定性分析。 其中将更详细地介绍我构建的电路如何能够准确检测到稳定性、因此我强烈建议观看它们。  

    在此期间、我将对该电路运行稳定性分析。 请注意、我分离电源轨以使直流偏置为0V、从而简化计算。 如下所示、您的相位裕度为95.52度。 我们建议使用至少45度的相位裕度来实现稳定性、这样您的电路就被视为非常稳定。  

    我附上了仿真电路供您在空闲时进行测试。  

    e2e.ti.com/.../OPA310-Driving-a-47uF-MLCC-through-a-22-ohm-resistor-to-power-voltage-translators-how-is-the-stability.TSC

    此致、  

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    我也犯了个错误。 电路的屏幕截图显示 Riso 电阻器为0欧姆。 它应该为22 Ω、如您的原理图所示、以获得稳定性结果。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有、我用校正后的值进行了仿真。 谢谢你。