This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA690:如何在负载控制设计中应用 OPA690?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA690, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1393672/opa690-how-to-apply-opa690-in-load-control-design

器件型号:OPA690
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

尊敬的 TI:

目前、需要设计一个可以精确控制负载电流范围和负载电流斜率的电路。 如何使用 OPA690来实现这一点? 具体而言、我还想知道如何使用函数发生器来实现我的目的?  

BR、

Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delun:

     似乎您需要驱动高功率 FET。 有关您的设计的其他几个问题:

    1. 输入信号会是什么样子、即(正弦、脉冲/方波)、如果是、频率范围或上升时间是多少。 或所需的开关频率?
    2. 您是否会使用  PSMN3R7-100BSE? 如果是这样、我们可以在接下来的回复中基于这些规格进行设计。 我能够查阅 VGS 和电容范围的数据表。 其输入电容非常大、根据第一个问题的答案、我们可能需要查看专用功率放大器/栅极驱动器。

    谢谢!

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 输入信号会是什么样子、即(正弦、脉冲/方波)、如果是、频率范围或上升时间是多少。 或所需的开关频率?
      >> 我不太了解信号模式以及影响输出的关系、但是如果需要它来控制栅极驱动的斜率、是否应该使用正弦信号? (我的应用希望控制 MOSFET、以控制输出负载大小。 负载变化和负载斜率的情况下、该如何专门更改信号以通过 OP 实现该目的?)
    2. 您是否会使用  PSMN3R7-100BSE? 如果是这样、我们可以在接下来的回复中基于这些规格进行设计。 我能够查阅 VGS 和电容范围的数据表。 它的输入电容非常大、我们可能需要根据对第一个问题的回答查看专用功率放大器/栅极驱动器。>> 最终、我将并联使用 Infineon AUIRF7749L2进行设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    请帮帮我。  我还在等待您的反馈。 谢谢。

    B/R

    Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delun:

     很抱歉、解决方案延误了很长时间。

    1. 这取决于您要针对输出电流寻找什么。 可以是这些输入中的任何一个、具体取决于您所需的开关时间和功率。 一般而言、您需要通过输出来实现下一级。 用于驱动激光或某种传感器。  
    2. 我找到了  AUIRF7749L2 数据表和模型来进行仿真:

        在原始原理图中、看起来没有真正的负反馈、我们建议添加一些补偿来提高整体频率响应的稳定性。  

     下面随附了 TINA-TI 文件、可用于根据您的设计要求进行调整。 总的来说、您可以将 OPA690 用于您的应用。  

    e2e.ti.com/.../OPA690_5F00_FET_5F00_Driver.TSC

    谢谢!
    SIMA