This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2228:OPA2228

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2227, OPA2192, OPA2140, OPA2228, OPA1612, OPA2350, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1387559/opa2228-opa2228

器件型号:OPA2228
Thread 中讨论的其他器件: OPA1612OPA2350、OPA2227 、OPA2140、OPA2192、 OPA192

工具与软件:

我在使用 OPA2228U (U6A)的差动放大器电路中遇到了问题。 原理图如下所示。

以黄色显示的 U6A 运算放大器差分电路输入(Snub_Cap w.r.t GND)如下面的绿色波形所示(电压电平在图中标记了)、但 U6A 运算放大器的输出(TP14 w.r.t TP15 (GND2))显示100kHz 的振荡。

CH1–运算放大器(U6A)输出(TP14、以 TP15为基准) (黄色)  

CH2– 运算放大器电路的输入电压(Snub_Cap、以 GND 为基准) (绿色)  

CH3–运算放大器 U6的-15V 电源 (蓝色)  

Ch4–运算放大器 U6的+15V 电源 (黄色)  

运算放大器 U6B 也连接到直流高电压信号、但其输出很平滑、不显示任何频率成分。  

然后、反馈点(TP14)连接到比较器、如下所示。

因此、我不确定 U6A 输出为什么会出现这样的振荡。 这里有人能帮我吗?

谢谢你

Vijaymahantesh V Surkod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    OPA2228是一款  已解补偿  仅在增益为5V/V 或更高时保持稳定的放大器。 噪声增益为~ 1V/V、因此此配置本身不稳定、并会出现振荡、如图所示。 您需要使用  OPA222 7. 是的  该器件的单位增益稳定版本。

    至于通道 B 不显示任何频率内容、这是因为您已经填充了1μF 电容器、该电容器将您的带宽设置为~8Hz。 在本例中、我预计不会看到很多频率成分。 您需要 根据公式 Fc = 1/(2 π 2πRC)调整这些电容器以设置所需的截止频率(Fc)。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 很抱歉耽误你的时间。 但我认为 OPA2227具有很低的压摆率。 那么、您是否有关于运算放大器的其他建议? OPA1612、OPA2350 或 LMP8672MA 的情况如何? 对于上述应用、压摆率大于或等于15V/us 的器件、噪声增益约为1。

    谢谢你

    Vijaymahantesh V Surkod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    我 μs 您是否需要15V/μ s 的压摆率... 330pF 电容器(C47)构建了一个具有2.49MΩ Ω 串联输入电阻的低通滤波器、从而产生低于200Hz 的输入信号带宽。

    通常、所需的压摆率 可通过以下公式计算得出。 对于200Hz 信号、您的转换率要求应该相当低。

    https://www.electronics-notes.com/articles/analogueue_circuits/operational-amplifier-op-amp/slew-rate.php 

    μs 您更喜欢压摆率大于15V/μ s 的放大器、我也推荐使用这种放大器 OPA2140 或者 OPA2192 . 这些都是采用 SOIC 封装的36V 双通道放大器、可用作电路板上的直接替代产品。

    请参阅 参数比较链接: https://www.ti.com/compare-products/?id=78&type=GPT&partList=OPA2140,OPA2192,OPA2228

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    正如建议的那样、我已经将 OPA2228A 替换为 OPA2192ID (原理图中的 U6)。  但问题仍然存在

    CH1– 差分放大器运算放大器电路 U6A 的输入电压(Snub_Cap、以 GND 为基准) (黄色)  

    CH2–运算放大器 U6的+15V 电源 (绿色)   

    CH3– 运算放大器(U6A)输出(TP14、以 TP15为基准) (蓝色)   

    CH4–-15V 电源至运算放大器 U6 (粉色)  

    然后我将 C27和 C47替换成了220pF 电容。 在 C27=C47=220pF 且 R1=R31=20k 欧姆的情况下、差分放大器滤波器的截止频率将为36.17kHz (1/(2*pi*20k*220pF))。

    我还使用了 OPA2140AID。 您是否建议将 U6替换为 OPA2140AID?

    谢谢你。

    Vijaymahantesh V Surkod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vijaymahantesh:

    差分放大器的输入似乎接近90kHz 的纹波频率。 您需要至少1/10至1/20 LPF 才能消除这个低通滤波器。 二阶 LPF 会比单阶 LPF 好。 我的猜测是您希望获得较低纹波滤波输出信号进行比较。   

    此外、请在+15Vdc 和-15Vdc 电源轨上使用1uf 低 ESR 旁路电容器。 低 ESR 意味着 ESR 为1uF < 10m Ω 范围。 这将清除电源轨上的电压尖峰。 将旁路电容器放置在电源引脚旁并具有低噪声接地。 我想您是从高压 开关电源对分流器上的电流进行采样。  

    e2e.ti.com/.../OPA192-Difference-Amplifier-08072024.TSC

    如果这样做有帮助、请告诉我。  

    此致!

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分放大器用于检测缓冲电容器两端的电压。 黄色波形是缓冲电容器两端的电压。 黄色波形符合预期、即每100kHz 充电一次。 但是、差分放大器输出应该刚刚衰减、然后跟随输入。 我将在下面添加仿真文件。 我保持的反馈电容器的容值为220pF。 在我的原始问题(在顶部)中、我发布了一个数字、标记了必要的详细信息。 1nF 反馈电容器将不起作用、因为频率切断会更小。  

    下面的仿真文件运行良好(务必在初始条件下运行)、输出中没有任何纹波。  

    e2e.ti.com/.../OPA2192ID_5F00_Differential_5F00_Amplifier.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vijaymahantesh:

    [报价 userid="466264" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1387559/opa2228-opa2228/5349181 #5349181"]但是差分放大器输出应已衰减并跟随输入。 我将在下面添加仿真文件

    好的、电路似乎现在工作正常。 OPA192是一个很好使用的运算放大器。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、无法正常工作。 我已将电源电容器替换为1uF。 但在硬件中仍然存在相同的输出电压摆幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vijaymahantesh:

    我已将电源电容替换为1uF

    您是否使用了低 ESR 电容器? 请展示使用低 ESR 1uF 后的电源轨图(使用 MLCC 1uF 电容器获得最佳结果)。 图中分配的通道不一致...

    请重申您存在的问题。 使用 OPA192时、我在捕获的图中看不到振荡、输出信号如仿真所示。  

    监控缓冲器在电容器上的电压。 您是否在等待系统达到 HV 电源轨的稳定状态? 我在图中看到了两个频率、一个接近100kHz、另一个介于5.4kHz 到8.3kHz 之间。 什么是低频? 我不认为这不是振荡频率。  

    U6驱动哪种类型的负载?  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里所附的 pdf 中总结了这个问题。 我发现在这里写所有的东西有点困难。 我制作了一个文档、其中包含了实际问题是什么、并以 pdf 格式随附在这里。 请告诉我您的 thoughts.e2e.ti.com/.../sensing_5F00_problem.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试使用 Bode100获取 U6A 差分放大器电路的频率响应、下图展示了相同的情形。 BODE 100源连接到 SNUB_CAP 和 GND、BODE 100的 CH1连接到 SNUB_CAP 和 GND、BODE 100的 CH2连接到 TP14和 TP15。 图1显示了波特100 FRA、图2显示了差分放大器电路。

    图1

    图2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vijaymahantesh:

    我查看了您的报告、并开始了解您想要做什么。  

    首先、当我看到 ±15Vdc 电源轨的频率为100kHz 时、我建议使用 ESR 较低的1uF 电容器对 OPA192的双电源轨进行去耦。 这是为了降低 ±15Vdc 电源轨中的纹波和尖峰;解决 cs 电容器上"电压骤降"的问题并非解决方案。 坦率地说、 如果开关输出级通过低电压轨的 LC 滤波器进行了很好的衰减、那么您不应该在±15Vdc 电源轨下观察到100kHz 开关尖峰。 这些尖峰可能是从某个位置耦合的。  

    根据示波器屏幕截图、我认为 OPA192差分放大器正在执行设计任务。 OPA192 (U6A)输出端的"CS"电压骤降、幅度约为90mV。 如果反算出 Cs 电容器两端的压降、则差值电压约为11.2Vpk。 您应该配有高压探头并监测 C 电容器端子上的 delta 电压、您应该会看到电压骤降至大约11Vpk 幅度。   

    我不知道差分放大器中2.49M Ω 和20k Ω 电阻器的匹配情况如何。 为了消除大多数共模噪声、您必须使用1%或更佳的电阻器容差。 由于 M Ω 值较大、我会使用0.1%的电阻器容差。  

    我们的 PRAMPS 应用团队专注于运算放大器领域。 因此、我们只能帮助您解决运算放大器问题。 但是、我将在阅读您的解释时提供一些线索。  

    1.确保 Cout 大小合适,且必须为低 ESR 类型。  

    2. Vout 级应有一个 Q、并确保输出级经过适当的去鉴定、其中 Q <1 (0.707范围)。  

    3.这种 AAR 看起来像"无损"缓冲器,某种谐振钳位。 当 MOSFET/QSB 关闭时、存储在 LSB 中的能量很可能会转储到 Cout 和 RL。   AAR 缓冲器是一种保护电路、通常不应作为反馈电路的一部分使用(只提供部分开关电源原理图...)。  

    4.当 MOSFET/QSB 导通时、CS 电容器充电、并将 AAR 缓冲器的电流输出至 Cout/RL。  

    我不知道为什么 Cs 电容器在充电周期中会出现压降。   在关断/导通转换期间、Vout 节点的电压可能低于来自电流尖峰的 CS 钳位电压。 仿真无法向您提供有关动态瞬态条件的任何信息。 我们所做的只是模拟理想条件。 如果你将实际的 cs 输入波形馈入发生器、那么你可以看到其中的原因(我希望你知道如何在 Tina 仿真器中那样做)。  

    我建议将此电路放置在 LTSpice 仿真器中、并设定固定的占空比(假设为70%)以了解电路如何在开环中工作。 (LTSpice 可以更好地处理开关电源仿真、 9)。 通过开环仿真、您将了解 Cs 应如何充电和放电与占空比之间的关系。 我可以肯定的是、OPA192的输出级跟随 Cs 电容器上的输入电压。  

    如果您有其他运算放大器问题、请告知我们。   

    此致!

    Raymond