This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7704-SP:输入电阻

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7704-SP, OPA206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1398720/lmp7704-sp-input-resistance

器件型号:LMP7704-SP
主题中讨论的其他器件: OPA206

工具与软件:

我注意到、TI 不发布运算放大器的输入和输出电阻值。 有理由吗? 如何确定 LMP7704-SP 运算放大器的电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas、

    表中列出了许多放大器的输入电阻。  您可以在输入电容的同一个分区中找到它(请参阅下面有关 OPA206的示例)。  如果数据表中未列出输入阻抗、Marek 提供了从此处的仿真模型查找此值的过程(  https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1075480/ina134-input-differential-impedance )。

    输出"电阻(Ro)"实际上是稳定性分析的一个非常重要的参数。 此参数在数据表中通常称为"开环输出阻抗(Zo)"。  它之所以被称为"阻抗"、是因为它可能会随频率而变化。  下面是 OPA206数据表中此规格的示例。  数据表表格中可能会显示此规格、但查看特征曲线会更有用(请参阅下面的)。   有时这会显示为闭环输出阻抗(请参阅旧版数据表)。  在这种情况下、可以通过除以 Aol 来转换为开环。 参阅  如何选择和验证驱动器放大器 有关如何仿真 Zo 以及如何将闭环输出阻抗转换为开环的详细信息、请参阅。  请注意、我们绝大多数的放大器型号都包含输入和输出电阻的精确模型。

    如果有您需要此规格的特定器件、请告知我们、我们应该能够提供帮助。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Art、

    我们正在寻找 LMP7704-SP 的 Rin 和 Rout  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas、

    幸运的是、我确实掌握了 LM770x 系列的 Zo (开环输出阻抗)信息。  请参见下文。  对于输入阻抗、器件为 CMOS、因此会非常高(RCM 约为1x10^11)。  请告诉我这是否足够了。

     

    此致、艺术