This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA391:直接替换

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1398737/opa391-direct-replacement

器件型号:OPA391

工具与软件:

大家好!  

我正在从事一个设计、最近我在 OPA391中添加了一个负电源轨(现在的工作电压为+/- 3V、而不是3V)。 OPA391数据表规定6V 时的最大工作电压、建议值为5.5V。 我一直在寻找具有更大电源电压范围的 OPA391DCKT 的直接替代产品。  

我愿意离开 OPA 系列、但我需要一个不会使信号失真(10mVpp - 3Vpp)的超高精度运算放大器。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、最大工作电压不是6V。第5.1节中的脚注1指出:

    绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。 如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用、器件可能不会完全正常运行。

    µV 搜索偏移误差至少为10 μ V 的运算放大器: ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#480=1&1261max=12;180&2max=0.002;0.01、 但 SC70封装中没有高压运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    我同意克莱门斯的观点。  您始终需要将电源电压保持在建议的工作范围内。  这是规格表有效的位置。  我还同意他的参数搜索链接。  谢谢克莱门斯!

    此致、艺术