This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301-Q1:共模抑制

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3311, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1398053/amc3301-q1-common-mode-rejection

器件型号:AMC3311-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3330、AMC3311

工具与软件:

专家们、您好!

我在这里附加了一段电路内容、

想法是测量直流电压、遗憾的是、直流电压中包含共模分量。 测量是可行的、但是我们确实看到了共模组件、导致一些 sfatey 和其它函数出现不必要的峰值边缘错误。

下面是通信模式抑制测试设置和结果



理想情况下、我不希望在输出端看到500V 脉冲、因为 IN 和 HGND 引脚在电阻分压器之前短接、但遗憾的是下面是结果(900mVp-p)




绿色信号是输入、
粉色在 AMC 的模拟输出端测量、黄色在运算放大器电路(一个二阶低通滤波器+10 X 振幅)之后测量。

我注意到、与 AMC3330不同、AMC3311的数据表未提及 CMRR 值、而 AMC3330是我们为交流电压测量选择的。


我们在 AMC3330的评估板上执行了类似的测试

结果如下

输出为280mVp-p、但仍可以看到共模电压分量。

我到底做错了什么?任何帮助都是非常感激的。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudarshan:

    在500V 脉冲期间、您在 AMC 器件的输入引脚上看到了什么?

    谢谢。