This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4131:PSPICE-FOR-TI 更新

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1399372/ths4131-pspice-for-ti-update

器件型号:THS4131
Thread 中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

当我尝试更新我的2022 PSPICE-FOR-TI 时、出现错误:

您已达到并发设备访问限制。

尝试使用相同访问密钥连接的设备太多。

我需要做什么来更新我的软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我可以在这方面为您提供帮助。

    1.您是否通过 TI 网站获得了适用于 TI 的 PSPICE?  您的下载链接应链接到您在 TI.com 上的 myTI 帐户。

    2. PSpice for TI 确实能够离线工作、您是否尝试过在网络断开时启动仿真器?

    3.填写表单"PSPICE for TI 2024"、重新下载会更容易。   

    4.启动软件时、系统会提示您进行更新、并且应用程序的"Help"下拉菜单中还可以选择重新安装 TI 模型和库。

    您是否能够启动并进入 TI 的 PSPICE 登录页面、或者此错误是否会阻止加载软件?

    此致!

    ALEC