Other Parts Discussed in Thread: OPA140, OPA2140, INA851, OPA2828, PGA855
主题中讨论的其他器件:OPA2140、 INA851、 OPA2828、 PGA855、OPA140
工具与软件:
上一个线程已锁定。
我在 OPA2140反馈上堆叠了另一个电阻器网络、因此 CMRR 得到了改进。 单位为 UV/V

虽然本实验显示反馈网络确实会影响 CMRR、但100kHz 下的结果仍在数据表图~32uV/V (-90dB)中不在列

此外、并非每个通道都有这样的问题:
这些通道具有原始电阻器网络值。
我觉得这可能是器件间的差异、因为它有很大的扩展。
感谢团队能够提供更多见解。



)、