This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3311:由于干扰和布局不良而产生的偏移问题?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC3311, AMC3301EVM, AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1397004/amc3311-offset-problems-due-to-interference-and-bad-layout

器件型号:AMC3311
主题中讨论的其他器件: AMC3301EVMAMC3301、AMC3330

工具与软件:

很抱歉、我花了很长时间进行调查、因此该线程被锁定。

要回答您的问题:

您能提供更多有关您的系统的信息吗?   
3个 AMC3311用于测量什么?
AMC3311用于测量0至300VDC 的电压。 电压变化非常慢(电池电压)、因此无需快速响应。
如 原螺纹的原理图屏幕截图所示、有一个分压器、每侧都有一个10k Ω 电阻器。 AMC3311在10k Ω 电阻器上进行测量。

您是否看到所有器件上的偏移?
是的、但不同 IC 的情况不同。 我现已拆焊了左侧的两个、只关注 PCB 上右侧的位置。 没有任何改善,所以我的想法,他们在相互干扰不是真的。 我尝试了两种不同的 IC、一种在输出端显示1、5mV、另一种在输出端显示9mV (当在1M Ω 电阻器之前的输入端短路时)。
完整路径 之后 1m Ω 电阻器(更靠近 AMC3311、与短接10k Ω 电阻器相同)的输出电压非常低(随后满足我的失调电压要求)。

当您显示0V 输入时、这是意味着您的输入电源关闭还是输入被强制为0V?
我是说 IC 已通电、即 PCB 已开启。 但输入如上所述短路。 我必须使用螺丝刀或其他方法将输入强制为0V 以短接迹线。 如果我不短路输入(但仍通过电阻分压器提供0V 电压)、则会有1、5V 或9mV、具体取决于输出的 IC、这意味着当电池电压为0V 时、我的产品不会在 LC 显示屏中显示0V。

如前所述、IC 对温度非常敏感。 将我的手指放在 IC 上会使输出上升几 毫伏。

我订购了新的 AMC3311芯片。 AMC3301和 AMC3301EVM 现货发售。 我会看看这些是否更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    当您在0V 输入下看到5-10mV 的失调电压时、您要在哪里测量?  您能否比较在器件输入端和10k 电阻器上的测量值、看看它们是否相同。  另外、您是否知道失调电压是直流、或者是否发生了一些小的振荡?  

    您还提到了在上一个线程中尝试的一些调试步骤、是一次做一项更改还是一起做了多处更改(移动/移除10uF 电容器、移动100pF 电容器、短接铁氧体)。  您是否测试了铁氧体(L2和 L3)短路和移除10uF (C7)电容的组合?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关调试问题的更多信息。 我已尝试移除不同的组件、但效果不佳。 不能说我已经尝试了每一个可能的组合。

    查看随附的测量结果屏幕截图。

    电阻分压器输入= 0mV (短接)
    10k 电阻= 1.8mV
    AMC3311的输出= 1.8mV

    某些器件会产生1.8mV 的电压。 如果我将手指放在 AMC3311上(即发热)、mV 会有所不同。
    测量后我更改为一个新的 AMC3311芯片、现在测量值是3.5mV、所以更糟了。


    我还收到了 AMC3301EVM 板。

    我意识到 AMC3301的输入阻抗用于低阻抗分流测量、但我使用了1M Ω+1.5k+1M Ω 电阻分压器。 我注意到的一点是、将 INN 和 HGND 连接在一起(短接)时、输入为42mV、输出为343mV (增益约为8.2、这是正确的)。 这是电阻分压器短路时的情况(如屏幕截图所示)、因此 AMC3301 与 AMC3311存在相同的问题。 将 INN 与 HGND 分离时、测量值变为0mV 且运行正常。 这是否与 AMC3311的问题有关?

    我想知道 AMC3330在短接 INN 和 HGND 时的行为是怎样的。 我现在手头没有这块芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 AMC3301EVM 板上删除了 AMC3301并将其替换为 AMC3311。 它仍然具有相同的行为。 这次失调电压略低、为0.6mV。 但是、该失调电压(0.6mV)在规格范围内。 但是、将我的手指放在芯片上时、几秒钟内电压会上升0.1mV。 如果我将输入短路、它会变为0.0mV、这表明这是"注入"电压、而不是官方的失调电压误差。

    我认为、解决这一切的解决方案是将电阻分压器更改为较低值的10倍。 我将使用100k Ω+ 1k Ω+ 100k Ω、而不是1M Ω+ 100k Ω。 不过、这可能会引入一些其他问题。 我已经尝试过这些值、现在它对我希望的产品来说已经足够好了。

    如果您对此问题有任何意见、请告诉我。 是否不能将 1M Ω 至2M Ω 的电阻分压器与 AMC3311配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一种解决方案是在 AMC3311之前添加一个前端放大器。 我将对其进行介绍。