This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA828:OPA828

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1399263/opa828-opa828

器件型号:OPA828

工具与软件:

在使用+15V 和 GND 作为运算放大器的电源的情况下运行时、输出能够驱动多接近零伏? (LOAD < 1mA)?

接近负电源轨(接地)运行是否会降低运算放大器的精度(漂移、偏移、噪声)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avatar:

    [报价 userid="52527" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1399263/opa828-opa828 "]当使用+15V 和 GND 作为运算放大器的电源时、输出能够驱动多接近于零伏的电压? (加载< 1mA)?[/QUOT]

    OPA828不是轨至轨输入输出(RRIO)运算放大器。 如果您使用单电源轨、则输出不会为0V。 您必须执行电平转换或交流耦合才能得到您需要的东西。  

    quanbin qiao 说:
    操作是否接近负电源轨(接地)会降低运算放大器的精度(漂移、失调电压、噪声)?

    如果 OPA828在线性区域中运行、则不应影响这些参数。 因此、您必须正确配置偏置电压。 对于 OPA828、对于15Vdc 单电源轨、可以在大约7Vdc 配置最佳偏置电压。 这将最大程度地增大输出摆幅。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond