This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA821:输入阻抗

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1399117/ina821-input-impedance

器件型号:INA821

工具与软件:

您好!

如何定义共模或差模输入阻抗?
能否绘制等效的原理图?

此外、数据表中是否提供了给定的值 MIN、TYP 或 MAX?

此致、

/武志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了简化、共模阻抗是输入和接地之间的电阻器(与电容器并联);差模阻抗位于两个输入之间。  但是、如图16和29所示、单个阻抗值并不能完全描述输入的行为。

    值位于 TYP 列中。