This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:偏置电流

Guru**** 2556560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1112, TMUX7221, INA240, TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1398822/ina240-q1-bias-current

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件:INA240TMUX1511、TMUX1112 、TMUX7221

工具与软件:

大家好、我在其中一个由电池供电的应用中使用 INA240A2。

因此、我使用2个 IC、当 INA240未上电时、产生大约180uA (90uA+90uA)的静态电流。 但始终可以提供24V 电压。

我想知道电流路径、以便在部件 INA240A2未通电时可以尝试阻止它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据功能方框图、电流流出 OUT/REF 引脚、因此您应该能够使用 TMUX1511或 TMUX1112等开关将其断开。

    而要断开 IN 引脚、您需要像 TMUX7221这样的高压开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Ib 的一部分从接地引脚流出。 不考虑实用性、最干净的方法是切断投入。

    此致、

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经从电路的其余部分断开了接地、仍然没有变化。 即使我增加了输入电阻、也没有帮助。

    我的目标是将电流减半(从90uA 减少到45uA 应用)。

    如果我在输入线上连接任何开关、这会影响传感器精度、并且这不是一种具有成本效益的解决方案!

    提示:我是否可以知道 INA240A2和 INA241A3之间的内部框图差异、因为后者的偏置电流较小!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于所有实用用途、INA240A2和 INA241A3之间的内部块差异很小。 唯一的区别是增益设置电阻器、它对输入偏置电流的影响应该很小。

    此致、

    Guang