This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2210:评估短路条件下的功耗。

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1399555/opa2210-evaluate-the-power-consumption-under-short-circuit-condition

器件型号:OPA2210

工具与软件:

我想评估短路 条件下的功耗。

我从数据表中得到以下图片、

@25℃、电源的短路拉电流将 约为58mA、我假设电源电压为18VDC

这是否意味着总功耗为18*(0.058+0.00325)*2=2.2W?    

0.00325是 每个放大器的静态电流。

如果这是对的、温升将会超过150℃、这是怎么可能的?

 

BTW:

-电源将在 OPA 短路时保持稳定。

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 user5988235:

    Unknown 说:

    我计算出室温下的功耗约为1.1W。 一次仅以一个运算放大器短路为基准、请参阅下面的数据表捕获。  

    -电源将在 OPA 短路期间保持稳定。
    如果电源轨的额定灌入给定温度下的 ISC 电流量、电源将保持稳定。  
    如果您有其他问题、请告知我们。
    此致!
    Raymond