This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML:LM139AW-SMD 辐射强化

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139-MIL, LM139A, LM139AQML, LM139A-MIL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1398297/lm139aqml-lm139aw-smd-radiation-harden

器件型号:LM139AQML
主题中讨论的其他器件:LM139ALM139A-MIL、LM139-MIL

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我对 LM139AW-SMD 的规格有点困惑。

让我来解释一下背景故事:

我们最初选择 5962R9673801VDA、因为它是抗辐射组件。

由于交货周期和成本方面的问题、我们找到了 LM139AW-SMD。

从该数据表中、在介绍中提供了可使用的 Rad Harden 组件 LM139AQML

在该数据表的下图中、LM139AW-SMD 假设器件标记为5962-8773901DA。

但是、在"LM139A SMD 5962–8773901电气特性直流参数"下、5962-8773901的标题没有"QMLV 和 RH"、而 5962R9673801部分包含"LM139A 883、QMLV 和 RH、SMD 5962–9673801电气特性直流参数"。

1.这是否意味着 LM139AW-SMD = 5962-8773901 =不是抗辐射零件? 您能否确认"RH"是指耐辐射? 这符合 LM139A-MIL。 5962-8773901也列在此 MIL 数据表中、但该数据表从未提及辐射强化。

2.另外、LM139AQML 数据表将 LM139AW-SMD 列为"CFP-NAD"封装、而 MIL 数据表将5962-8773901列为"CFP-W"。 哪种封装是适用于 LM139AW-SMD 的正确封装?

3.虽然两个数据表都包含"LM139AW-SMD 或5962-8773901"、但 ThetaJC 似乎有所不同。 LM139AQML 数据表显示 23°C/W、而 LM139A-MIL 数据表显示 86.7°C/W。 哪一个是正确的?

4.内部模具和结构在 LM139AW-SMD 和5962R9673801VDA 之间是否相同 ?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像好像有点坏了。 在"LM139AQML"数据表中的" 封装信息"部分可找到相同的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SJ:

    #1 -零件号中的破折号(5962之后)表示它不是耐辐射。 对于 TI、应为"R"或"L"

    如果它是耐辐射的、则根据剂量率、仪表板将被替换为以下选项之一:

    TI 的防辐射器件通常具有"R"或"L"。

    #2 -"W"是未修整的陶瓷扁平封装的标识符。 "W"是原始的国家半导体封装标识符。 TI 的封装符号是 NAD。 "A"是 A 级规格(较低的失调电压/偏置电流)、属于 LM139A 系列器件。

    "LM139A 883、QMLV & RH、SMD 5962–9673801"是一个字沙拉。 其含义是"LM139A、883、QMLV 和防辐射版本以及 SMD 5962–9673801"器件。 因此、该表中有防辐射器件和非防辐射器件。

    #3 - 5962-8773901是一个 SMD -并且是一个通用规范。 此 SMD 下有两个器件、一个是前 National Semiconductor (LM139AQML)、一个是本机 TI 器件(LM139-MIL)。

    5962-8773901 = LM139AWB = TI 芯片

    LM139AW-SMD = National 裸片

    (当时)来自两家不同制造商的两款不同芯片。 但两者都符合5962-8773901 SMD。

    #4是的。 同样的裸片修订和封装。 LM139AW-SMD 不进行辐射测试。

    因此、如果您需要的是"同一"器件、但不是"耐辐射"器件、LM139AW-SMD 会是您的理想选择。

    哇!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢保罗漫长而详细的信息。

    如果我正确理解了您、我希望确认以下内容。! 在综合您的答案后。

    我还有其他问题。

    "W"=国内

    "NAD"= TI

    5962-8773901 = TI = LM139-MIL

    LM139AW-SMD = National

    问题:

    1.如果5962R9673801VDA 具有 与 LM139AW-SMD 相同的裸片版本和封装、

    5962R9673801VDA = National?

    LM139AW-SMD = 5962R9673801VDA 的非辐射版本?

    2.所以、对于 LM139AW-SMD、 遵循中的规范(包括 ThetaJC) LM139AQML (美国国家半导体)  因为这是 National 裸片

    (和 不会 LM139-MIL 是适用于 TI 裸片(如5962-8773901)

    再说一次、  

    LM139AQML (National)数据表中显示 23°C/W、和

    LM139A-MIL (TI)数据表显示 86.7°C/W

    换言之、 LM139AW-SMD 遵循与中一样的 ThetaJC  5962R9673801VDA 哪一种是 23°C/W?

    3.如果封装标识符是

    "W"=国内

    "NAD"= TI

    为什么要 这样做

    National Semiconductor (LM139AQML)将 LM139AW-SMD 列为 LM139AQML 的"NAD"链接

    本机 TI 器件(LM139-MIL)会列出"W"..  链接

    它们是否发生了翻转? 由于"NAD"是 TI 的、"W"是 National 的..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SJ:

    请给我一些时间 来解答 这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SJ:

    #1。 有。 5962R9673801VDA = LM139AW-SMD *减*辐射测试。 我们不能说它们是*完全*的同一个裸片、因为空间裸片可以进行额外的处理...但它们基本上是相同的(相同的设计、工艺、基本裸片 ID、尺寸和版本)。 就电气方面而言、不应存在任何差异。 两人都是前国民死亡。

    #2...我不能评论 TJA 值。 同样、这些是来自两家不同公司的数字、当时有两个不同的裸片-我们必须遵守公布的数字。 LM139A-MIL 是一款与 National 芯片不同的芯片。

    #3当时有两家不同的公司。 National 在20世纪70年代早期就将其称为"W"封装、而 TI 在其 第二次采购时将其称为 NAD 封装。 你将不得不问退休的家伙为什么他们没有使用"W"... "NAD"="w"

    不要依赖封装中包含的裸片。 SMD  5962-8773901是一种通用规范、两个芯片都符合规范。

    根据选项、您可以获得任一裸片。  我看到的是 5962-8773901 主题 (LM139QML)将为您带来 National 裸片。 其他模块将为您提供 TI 裸片(LM139-MIL)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Paul 的确认!