This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393B:未使用的通道

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1400186/lm393b-unused-channel

器件型号:LM393B

工具与软件:

嗨、团队:

我阅读了 SNOAA35应用手册、但我无法理解为什么 VCC 和未使用的输入之间需要10k 电阻器。

我知道、由于接地电势差、需要在 GND 和未使用的输入之间连接一个电阻器来限制电流。

您能解释一下为何建议在 VCC 和未使用的输入之间使用电阻器吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该应用手册说明:

    任何输入都不能直接连接到低阻抗节点、例如接地、VCC 或 VEE

    原因是在上电/下电期间、不同的电源可能会在不同的时间出现上升/下降、因此输入可能出现无效电压。 在这种情况下、流入输入端的电流必须受到限制。

    如果输入连接和 LM393B 本身使用相同的电源、并且输入和 LM393B 的电源引脚之间的引线中没有大电流尖峰、则不会发生这样的无效电压、并且您不需要电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirai-San、

    建议将限流电阻器连接到任何低阻抗源 无论任何可能的故障情况如何 从而保护器件免受大输入电流的影响。