This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4192:请求 TI's 检查:分别将0V 和-10V 施加到正电源(V+)和负电源(V-)。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1400191/opa4192-request-for-ti-s-check-applying-0v-and--10v-to-the-positive-power-supply-v-and-the-negative-power-supply-v--respectively

器件型号:OPA4192

工具与软件:

您好!
这是来自韩国的 Kwonjoon Lee。

(问题)

1.我想问一下是否可以分别对 OPA4192的正电源(V+)和负电源(V-)施加0V 和-10V 的电压。

此致、
李原俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

    绝对最大额定值表中的电压是相对于 V−测量的、因此必须确保 I/O 电压在 −10.5V 和0.5V 之间