This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2206:支持多路复用器?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2206, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1399799/opa2206-mux-friendly

器件型号:OPA2206
主题中讨论的其他器件: OPA192

工具与软件:

我在 DS 中没有看到任何提及+和-输入之间差分电压限制的内容、但 DS 并未显示它支持多路复用器。 该器件适合输入之间可能存在较大差分电压的应用(如多路复用器应用)吗?

谢谢!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    OPA2206可用作多路复用器友好型运算放大器、适用于多路复用器应用。  

    与 OPA192类似、OPA2206还具有快速稳定时间、低输入偏置电流、低失调电压、并可处理瞬态输入电压、低噪声特性或特性。 尽管它具有不同的输入拓扑、这与 OPA192"标准"多路复用器友好型运算放大器不同、但它具有类似的多路复用器友好型特性。 它还具有适用于多路复用器应用的出色 CMRR 和 PSRR (有趣的是+PSRR 与-PSRR 不同)。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,雷蒙德!

    -标记