This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:最快的过流检测

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9152, INA381, LM2903, INA180, TLV3231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1398441/ina381-fastest-overcurrent-detection

器件型号:INA381
主题中讨论的其他器件:TLV9152LM2903INA180TLV3231

工具与软件:

嗨、团队:

我正在寻找 能够对压缩机电机进行高速过流检测的运算放大器和比较器。 您能给我说一下最快的解决方案吗?

[要求]

失调电压:< 1000 UV
转换率:>10 V/us
封装:SOIC (二合一封装)
GBW (MHz):> 0.5 MHz
电源电压:>4.5 V

 我们应该实现短路保护。

TLV9152 +压缩机太慢。

我的第一个想法是 INA381。 ALERT 输出大约2.3us、以响应0.1V 分流电压上升。  压摆率不够好(2V/us)。  

我认为 INA180 + LM2903。

输出 ALERT 的最快解决方案是什么? 我希望您能给我多种选择。

此致、

广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的广目:

    我们没有任何压摆率大于10V/us 的电流检测放大器、我们的最大规格为8V/us。 但是、我们可以通过分立式解决方案满足您的规格要求。
    例如、 TLV9152 + TLV3231可以正常工作。 另请注意、如果您希望在双向模式下运行运算放大器、则可以将 REF 引脚设置为小于 Vs/2 (例如 Vs/5)、以增加检测范围并保持压摆率。

    以下链接将从我们的器件目录中为您提供更多选项:
    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html#2954=SOIC&22typ=10%3B70&1261max=5%3B45&23typ=0.5%3B62.5&
    https://www.ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html#83=0.005%3B0.099&2954=SOIC&

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    感谢您的评论。 我还有一个问题。

    1.如果关注警报信号输出的速度、最好的解决方案是什么? (允许压摆率不足)
    2.这可能是一个基本问题、但我应该查看数据表中的哪一项以确认输出 警报信号所需的时间?

    过载恢复时间? 传播延迟? 下图是什么? 或者、其他什么?

    此致、

    广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的广目:

    红线仅描述比较器的传播延迟时间。 数据表的第一行用于20mV 的较小步长、而第二行用于0.5V 到4.5V 的较大步长。

    蓝色线 描绘了 小阶跃和大阶跃尺寸时从放大器到比较器的传播延迟时间。

    如果只关心警报信号输出的速度、则应关注仅比较器(红线)的传播延迟时间。

    此致!
    Mallika Senthil