This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1811:TLV1811LDBVR 的过量电流消耗

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1811, TLV7211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1400797/tlv1811-excess-current-consumption-by-tlv1811ldbvr

器件型号:TLV1811
主题中讨论的其他器件: TLV7211、LMC7211

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在以简单的配置测试组件、无法工作。 我不知道这是什么问题。

在未安装其他元件或电路的裸 PCB 上进行了测试。

   -只要打开电源,它就会进入 CC 模式

   -如果 CC 限值增大,设备会升温

   -多次更换设备并进行了测试,但无法正常工作

   -输出未连接

   -在 PCB 上使用引线进行2 3和4 5之间的短接

   - LOT: 2181820HFT

下面是测试配置:

我可以共享原理图和布局、但没有任何其他安装元素、因此没有任何帮助。 压降位于 V+和 V-之间。

您能建议我遗漏了什么吗?

此致、

Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来就像您正在使用引脚排列型号、其中引脚2为 V+、引脚5为 V−。

    什么是标记? (TLV1811 = 2XJT/2XST、TLV1811L = 2XNT/2XTT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、问题迎刃而解。 感谢您指出这一点。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

    "L"版本具有反向电源引脚、用于替代旧的 TLV7211/LMC7211引脚排列。

    替换为非 L 器件、没有问题。