This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA607:CDIFF 的最大限制

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1400926/opa607-max-limit-for-cdiff

器件型号:OPA607

工具与软件:

大家好、团队成员:

这是 FAE Jayden、我发现 CDIFF 具有典型值11.5pF、CDIFF 有最大限值吗? 非常感谢。

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    输入电容不是在最终测试中测量的参数、这意味着我们没有它的最小值/最大值规格。 一般而言、最小值/最大值的规格通常在最终测试时捕获并适当筛选出去。  

    此致、

    Ignacio