This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA780A:尺寸差异

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: INA740B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1399183/ina780a-footprint-discrepancy

器件型号:INA780A
主题中讨论的其他器件:INA740B

工具与软件:

我们已下载 Mentor 封装、我们看到下载的封装和数据表之间存在差异。

1.引脚11 Y 位置与引脚4 Y 位置不同(根据数据表、它们应该相同)-引脚11与规格不匹配。

2.根据数据表,13个焊盘的宽度(X)0.7mm。 该封装尺寸略小。

您能否查看封装图并确认哪一个是正确的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎尊敬的工程师、

    很遗憾您发现这种不便、我深感歉意。 我已联系模型和封装团队、正在等待回复。

    我在 Altium 中检查了占用空间、没有看到大家报告的内容、而是看到了正确的布局。  

    如果可能、请提供 Mentor 中显示的有问题布局区域的任何类型的图像。 我还没有安装它、希望进行检查。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.引脚11的位置应为(2.85、0.25)、但 Mentor 封装引脚11的位置为(2.85、0.30)

    2.在规范中、全部13个引脚的宽度应为0.7mm、 而 Mentor 封装引脚的宽度为0.65mm 和0.63mm

    尽管这些偏差很小、但我希望得到您的确认。

    提前感谢您、

    Yair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yair、

    感谢您的耐心。 彼得今天不在办公室,但他将在周三回来的时候回复。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yair、

    1.引脚4 (或任何其他引脚)是否也有错误的 y 坐标? 您如何测量坐标? 如何确定封装中心? Altium 封装面积在0.2499mm 处显示引脚11 y 坐标。

    2.这看起来很小,但如果它们是真的,我会纠正它,而我正在等待来自我们的封装团队的任何更新,以符合数据表以及当前的 EVM 和 Altium 布局显示0.7mm 的宽度。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、谢谢您的更新

     Altium 封装似乎没有问题。

    问题在于 Mentor 封装。

    我正在测量与封装中心的距离-与数据表中定义的距离相同。

    此外、我希望 Mentor 封装也具有圆形边缘作为 Altium。

    此致、

    Yair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yair、

    我应该很快就会收到我们的足迹团队的回复、进行更新。

    圆形边缘是否可以是在 Mentor 中更改的设置?

    您是否有机会尝试导入 INA740B 只是为了查看是否有不同?

    您正在使用的 Mentor 软件是什么?

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

    此致、

    Peter