This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:全差分低通滤波器 CMRR

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA388, OPA2392, THP210, INA592, OPA392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1398892/thp210-fully-differential-low-pass-filter-cmrr

器件型号:THP210
主题中讨论的其他器件: OPA392INA592、OPA2392、OPA388

工具与软件:

尊敬的所有人:

我正在设计一个全差动一阶低通滤波器、作为 ADC 驱动信号链的一部分。 我要使用 THP210、并将低通3dB 切口设为~2khz。
设计如下(感谢 EDN 提供的草图!)

我得到 VCC = 5V、VEE = 0、VCM = 2.5V。
RG= 384=2k (使用 Vishay Dale 4电阻阵列、匹配比为0.01%)
CF=39nF NP0 1%容差。  
R0= 49.9和 C0=4.7n。
R0是 ADC 差分之后。

最后、我的输入信号是两个输入引脚上的偏移方波(同相)、方波频率为1kHz。
即对于500us、我将得到 VIN+=2V 和 VIN-=1.5V、对于500us、我将得到 VIN+=2.5V 和 VIN-=2V、然后重复。 显然、我希望我的输出信号是两个信号之间的差值(即、在本例中 、一个输出应处于 VCM+0.5/2=2.75、另一个应处于 VCM-0.5/2=2.25V。 我的电路的总体用途是测量这个差值的变化(非常缓慢、<10Hz)。 我将在 ADC 上以大约20Hz 的频率运行 SINC 滤波器(即、不要在这模拟输入部分进行更积极的低通滤波、因为我的印象是它需要大电阻器值、从而会给我的信号增加明显的噪声...)。

现在转到我的问题; 我认为我在 Cf 的计算中做了正确的事情来提供2khz 低通滤波器  、但增加这个电容器是否会使设计中的 CMRR 变得一团糟-在这种情况下会导致我的输出中出现1kHz 瞬变? 如果可以、我的印象是这不一定重要、因为差动 ADC 通常会提供>> 100db CMRR -或者这是数据表中的"真实情况"吗、在实践中、由于这种额外的噪声注入、我的电路将受到影响?


我认识到这 可能是 一个琐碎的问题,但在任何地方都找不到一个特别好的解释在网上...

非常感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果尚不清楚、则  该 LPF 的作用是在 ADC 输入端实现抗混叠、以避免调制频率(和谐波)频带增加额外的噪声...

    此外、  我考虑的另一种方法(不是上面的方法)是将该信号发送到具有集成增益电阻器(例如 INA592 -我不介意如果它提供2倍的增益)的内部放大器来创建单端信号、 然后将其发送到有源低通 滤波器(例如使用 OPA392的 Sallen Key、在2khz 具有相同的截止频率)、然后通过 R0/C0滤波器进入 ADC。 (信号的另一端接地或其它某个大于0的电压连接到 INA592基准引脚)。  
    这种方法的缺点是  、我认为它会产生比上述差模方法更大的偏移误差/漂移、但它可能会解决其中一些 CMRR 问题。 我的总体印象是、如果使用差分 ADC、那么尽快实现差分信号路径是明智的、因此我会在上面提出一些问题。

    如上所述、总体目标是尽可能获得出色的直流/低频漂移/偏移/噪声性能。 这些是我试图在决策中权衡的注意事项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 H S1、

    如果输入信号在两个输入引脚上都有方波同相、 对于500us 以及 VIN+=2V 和 VIN-=1.5V、并且 VIN+=2.5V 和 VIN-=2V、那么在本例中、您将注入1kHz、250mVpk 共模方波信号。  如前所述、方波具有更高频率的奇次谐波。

    正如上述后置滤波器所述、具有39nF 反馈电容器和 RG=RF=2k 的 THP210电路的截止转角频率约为2kHz。 THP210/滤波器有助于抑制/衰减1kHz 共模信号的高频共模成分。  尽管您使用的是±1% C0G 电容器、但反馈电容器的失配 在低频时会降低抑制性能。 例如、故意将反馈电容器错配±0.5%、并注入上述共模信号、会产生1.2mVpeak 的差分残余噪声、基波约为1kHz。

    -如果您只对直流测量感兴趣,是否可以应用转角频率为几十赫兹的低频输入共模滤波器?  这将有助于在1kHz 基本共模信号到达电路之前将其衰减。  例如、如果使用转角频率较低约为~40Hz 的无源 RC 低通滤波器和 OPA2392缓冲放大器级、然后 THP210、则会在约240uV 峰值的情况下达到 ADC 之前显著衰减噪声。 我假设在输入端使用精密电阻器和1% 100nF C0G 电容器。  在输入滤波器上使用下角有助于将1kHz±250mVp 共模信号降低到±40uV。  ~20Hz 的 ADC SINC 滤波器应该有助于提供这个1kHz 差分噪声信号的额外衰减。  假设使用了精密电阻器、该电路可提供低失调电压和低漂移误差。

    还有其他替代方案、例如在 OPA2392级上实施 Sallen-Key 滤波器、这会提供进一步的衰减、但需要更多的无源器件。  低通滤波器的转角频率需要设置为远低于1kHz 共模信号的频率、以帮助消除基波。

    谢谢。此致、

    Luis

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis、真的很有帮助。
    我还不清楚以下三件事:

    1.如果在1kHz 频率下 ADC 中的 SINC 滤波器的抑制大于100db、那为什么要麻烦额外的 LPF 呢? 我是否应该不相信 ADC 会 在实践中按预期工作? 我曾假设(例如) 1.2mVpp 1kHz 残余噪声(如您所建议)进入 ADC、但由于 sinc 滤波器在该频率下抑制了100db、因此1kHz 信号将小于1uVpp、因此低于 ADC 噪声/1LSB。

    2.也许与直觉不符、但通过 增加  THP210低通滤波器截止频率、我们能够改善这种依赖于元件的失配情况吗? 我可能可以将这个设置为高达10k 的截止频率(我需要在60kHz 时至少衰减10dB 以避免任何明显混叠、因此在此处具有灵活性)、这将减少它在1kHz 下和接下来的几个谐波的影响、从而(在某种程度上)限制滤波器不匹配的影响。 然后、我也认为 与 此相反的情况可能是可行的-例如、在设计中增加 Cf (例如、达到0.1uF 或0.22uF、我可以采用1206 NP0封装)、以进一步将截止频率降低到1kHz 以下。 这会显著减慢输出、但由于我的输入信号变化不快、我 认为 这不会导致 ADC 驱动出现问题(因为反冲滤波器只需要稳定反 、而不需要随每次采样发生一些主要的信号变化)。  

    3.我建议的第二个解决方案(在我对自己的帖子的初始回复中)可以像您建议的那样(添加一个额外的 LPF)使用更少的组件(即只有2个运算放大器和更少的分立组件)。 但是、单端解决方案是否会直接导致其他问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 H S1、

    由于上面的文章中没有 ADC 信息、因此很难详细评论您的 ADC 驱动要求、数字滤波器抑制和抗混叠问题。

    模拟滤波器设计在很大程度上取决于 ADC 规格和调制器频率(假设这是 Δ-Σ ADC)。 对于一些用于直流测量的 ADC、调制器频率可低至几十到几百 kHz。 如果您将模拟角滤波器放宽到60kHz、使用低调制器频率的 ADC 的混叠可能开始成为一个问题。 然而、在其他更高带宽 ADC 上、调制器频率可以设置为更高的频率(在大约~10s 的 MHz 范围内)、这将使您显著降低模拟滤波器转角频率要求。   

    在某些情况下、SINC1滤波器应足以让您降低噪声、假设调制器频率设置为比模拟滤波器截止频率高几十倍。 假设调制器频率设置为比模拟滤波器高几十倍、sinc 滤波器应以采样频率的倍数提供高抑制。 正如您在1kHz 时提到的、这种"理想"能够抑制大量噪声。  

    当噪声信号频率接近调制器频率或接近调制器频率的倍数时、Δ-Σ ADC 的 sinc 滤波器上的混叠可能会出现问题。  例如、在下面的归一化图中、在高于0.5调制器频率的频率下、sinc 滤波器抑制表明、sinc 滤波器抑制会降低、这意味着 sinc 滤波器在调制器频率的倍数处不提供衰减。 请参阅下面的归一化 fin/ fmod 图、了解数字 sinc 滤波器的示例。  

    然而、在模拟域中使用无源低通滤波器可降低250mV 峰值信号、有助于降低将高频谐波交流信号耦合到敏感模拟输入中的风险。 需要设置模拟滤波器的转角频率、以便在 ADC 数字滤波器抑制性能下降的接近调制器频率处提供足够的衰减。

    许多现代全差分 ADC 可在单端方式下使用、并且仍提供非常好的性能。

    ADC 采样结构、预充电缓冲器的可用性或该 ADC 是否包含放大器前端都有助于提供详细的答案。 如果您希望我们提供建议、请提供 ADC 详细信息、例如 您希望运行的调制器频率、这是简单的一阶正弦滤波器还是更高阶滤波器等  如果器件型号或数据表可用、请提供。  

    谢谢。此致、

    Luis    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我已经了解了这一点;我们使用的是 AD7768、因为我们需要有8个完全独立的通道(即无多路复用器)来同时从许多此类输入中读取数据。 我们已浏览了数据表、看来我们确实可以将 fmod 降至约~70khz、因此添加额外的滤波是明智的做法。

    然后、我还在 TINA 中使用与上面建议的原理图类似的原理图进行了一系列仿真(即、添加了 THP210和有源滤波器)。 我去 OPA388是为了实现比 OPA392更低的漂移。

    这留下了最后一个(希望)问题。 在上面的仿真中、您放置了 THP210的低通滤波器 upstream。 然而、在对这一点进行仿真时、很明显   RC 滤波器或 THP210上的元件值失配会在1kHz 范围内耦合到差分模式(正如您之前讨论过的)。 但是、如果将低通滤波器/缓冲器放置在  THP210的下游、那么 RC 滤波器上的元件误差对1kHz 的抑制没有影响。  
    因此、我想知道为什么您的原理图(实际上是 ADC 驱动器数据表中的绝大多数)会对 RC 滤波器进行上游滤波? 我直觉是、在大多数情况下、人们对相当快的信号感兴趣、因此需要一个用于 ADC 输入反冲滤波器的强大缓冲器、而我们的低 fmod = 60kHz (以及 ADC 的输入缓冲器+ SINC4滤波器、在20Hz 左右具有-3dB 的截止频率)显著降低了这一要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 H S1、

    在传统/通用应用中、低频噪声主要是由于50/60Hz 线路噪声和一些通常限制在3kHz 以下的低振幅50/60Hz 频率谐波、这些谐波通常由 sinc 滤波器单独抑制、并且没有其他主要的噪声分量。 因此、在大多数传统应用中、简单的 R-C 滤波器就足够了。 此应用具有1kHz 方波共模信号、因此问题主要在于高频奇次谐波。  

    您是对的、我在回答原始问题时使用了 THP210保守的极低转角频率滤波器、但未更改 ADC 输入反冲滤波器、因为我没有有关 ADC 驱动要求的即时信息、也没有可用的数字滤波器抑制和调制器规格。 尽管由于上述原始响应上的元件不匹配而产生了低水平差分残留噪声、但该残留噪声仍然很小。 但在这种情况下、由于这是用于直流测量的 Δ-Σ、包含预充电缓冲器、因此也可以灵活地更改 ADC 输入滤波器。

    如果您需要我们验证电路的稳定性、请告诉我。

    谢谢。此致、

    Luis