This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA824:VCA824和 VCA820目前不能在 VGA/PGA 产品页面上显示。 为什么不呢?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: VCA820, VCA824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1399956/vca824-vca824-and-vca820-don-t-appear-on-vga-pga-product-page-right-now-why-not

器件型号:VCA824
主题中讨论的其他器件:VCA820

工具与软件:

找到此代码

https://www.ti.com/amplifier-circuit/pga-vga/products.html

我再也看不到 VCA820或 VCA 824了(他们上周在那里)。 为什么不呢? 这是他们即将淘汰的标志吗? 这是某种错误吗?

这和我最近关于这些 IC 的 PSpice 模型的位置的问题有关。 我实际上是在大约2周前下载 VCA820的模型,但现在我找不到它。

这两个小奥秘让我觉得我可能不应该设计这些零件中的任何一个。

那么:他们为什么走了? VCA823也缺失。

干杯!

狂人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我正在研究 PGA 和 VGA 放大器列表可能发生的情况。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    TI 对 VCA820/3/4加以去加重、从而促进在新的和新的客户设计中考虑采用新的替代产品。  TI 的 产品生命周期 承诺仍然有效。 VCA820和 VCA824可在 TI.com 上订购、根据上述产品生命周期说明、TI 不会停产(EOL)器件。

    您可以在设计中使用任一器件。  如果您仍需要 SPICE 或 EVM 文件、我可以为您提供这些文件。  对 EVM 和 SPICE 模型网络访问进行的更改旨在促使客户使用其他产品系列器件。  目的是推广改进的器件和新的器件系列。

    如果您更愿意在其他器件中进行设计、我可以协助您为您的应用推荐放大器。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec

    我想知道 TI 重点针对 VCA82X 系列开发了哪些器件。 以下是应用的要求:

    • 可在大约4x 的范围内调节(最大值=~4xmin)。 多一点可能是一个好主意,但更多的会浪费。
    • 不是很高的带宽。 这个之前有一个 LPF 阶段、一种包络跟踪器。 我们可能决定以某种方式让急剧增加的脉冲通过、但我对此表示怀疑、因此 BW 可以是数十 MHz。
    • 精细的增益控制粒度。 ooo 从最小增益到最大增益的1000步长。
    • 非易失性增益设置。 我计划使用 NVM DAC 来实现这一点;如果有一个带有 NVM 的 PGA、我可以来看一下、但我看到的那些对于我的应用来说太贵/功能太丰富了。

    我会查看您建议的任何内容。

    顺便提一下、我在旧金山湾区工作。 如果当地的 TI FAE 应该参与、或许他们可以介入这个问题。 我们指定的 FAE 总部位于欧洲(我们是一家德国公司)、在时区方面对我们服务不是很好。 我们曾经获得过很多本地 FAE 的顶尖支持-我建议 TI 继续提供、或者也许会失去我们对 Analog Devices 的一些合作、Analog Devices 仍在继续提供本地支持。

    干杯!

    狂人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我将快速了解一下我们是否在您的办事处有当地的现场支持。  虽然我可以询问应考虑在 VCA82x 系列中考虑哪些器件、但答案可能更适合没有与您的设计完全相同的需求的广泛客户。

    如果此器件适合您的设计需求、您当然可以将其用于您的设计;如果您想使用另一个器件、我可以帮助您提供替代的和平衡的权衡方案。

    此致!

    ALEC