This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855EVM:更改增益更改偏置电流

Guru**** 2849660 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855, PGA855EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1399484/pga855evm-changing-gain-changes-bias-current

器件型号:PGA855EVM
Thread 中讨论的其他器件:PGA855

工具与软件:

尊敬的 TI:

我发现、当我在 EVM 上更改增益设置时、偏置电流也会发生变化。

PGA855由+30V 和-4V 供电、VCC = LVDD+、VEE = LVSS-。

输入连接到 GND、输出保持开路。 我可以测量12.94V (中间电源内部 VCM 偏置接近13V)。

通过短接/断开 A0、A1和 A2跳线上的跳线可更改增益设置。

我观察到的是、连接更多的开关后、偏置电流似乎也会增加。

在增益为000时、正负偏置电流相等。

在100时、正偏置电流增加了3mA。

然后在110或011时、电流 增加另一个3mA。  

在111满增益时、电流从000增益增加到3mA 的3倍。

我检查了数字引脚设置、但我想不会过度强调其电压限制:

在增益设置跳线处还有一个下拉电阻器、但对于100千欧、我不希望1mA 增加大于100千欧。

我看到的这种行为是什么? 我应该担心吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郝

    当您提到"偏置电流"时、我假设您讨论的是上面文章中的电源电流消耗、而不是 PGA 输入偏置电流。  无论增益如何、室温下通过 PGA 输入引脚的 PGA855输入偏置电流典型值约为500pA、最大值约为1.8nA。

    在使用双极±15V 电源设置器件时、PGA855器件在室温下通过输入和输出级电源的独立总电源电流消耗应约为总6.5mA。  这是假设 PGA 输出为空载、并且差分输入电压输入约为0V。  

    如您所述、PGA855EVM 具有一些外部元件、包括 A0、A1、A2增益设置引脚上的下拉电阻器以及 VOCM 引脚上的10k + 10k 分压器、这些分压器会消耗额外的电流。   PGA855EVM 允许您通过跳线灵活地设置增益。  增益控制引脚具有一个连接到 GND 的外部10.0kΩ R16、R17、R18下拉电阻器、当您将增益引10kΩ 脚拉高到 EVM 上的+30V 电源时、每个引脚的电流消耗会改变3mA。  图8-1上的完整 PGA855EVM 原理图和物料清单(BOM)显示了10.0kΩ 处 R16、R17、R18的正确值。  图2-1、图6-1的简化框图显示了100k、但这是一个需要纠正的印刷错误。

    请记住、在大多数实际应用中使用 PGA855时、PGA855增益控制引脚 A0、A1、A2由微控制器驱动为高电平、无需下拉电阻、因此改变 PGA 增益时、总体电流消耗没有明显变化。

    谢谢。此致、

    Luis   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊哈、这些电阻就是10千欧!

    感谢 Luis 提供的信息、完全应该查看实际的 BOM 和原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Hao、  

    如有需要、请告知我们。

    此致、

    Luis