This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7372:电路测试问题

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1400469/ths7372-circuit-test-issues

器件型号:THS7372

工具与软件:

你(们)好

我的客户有一个使用(THS7372IPWR) VGA 视频信号的情况、但 VGA 板中的布线很长、并且显示亮度看起来更暗。
您是否可以向我们推荐任何 VGA 视频信号驱动器增强解决方案?

谢谢!

Boyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boyan:

    您能否详细介绍客户原理图和 PCB 布局?  正确的端接将有助于 VGA 信号传输。  您的客户是否会考虑使用额外的视频放大器?

    在我了解有关客户系统的更多信息之前、我不能推荐更多步骤来提供帮助。  亮度/亮度与第一个通道 Y'一起传递、THS7372的"应用信息"部分对此进行了说明。  仅此通道可能会出现问题。   

    此致!

    ALEC