This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA824:VCA824的 PSpice 模型在哪里?

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: VCA824, VCA820
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1399951/vca824-where-is-pspice-model-for-vca824

器件型号:VCA824
主题中讨论的其他器件: VCA820

工具与软件:

我找不到用于 VCA824或 VCA820的 PSpice 模型。 令人奇怪的是,我2周前下载了 VCA820的模型-它在产品页面上链接,但现在它已经消失了。

我需要 PSpice 模型、因为我使用的是 LTSpice ATM、并且将来可能会迁移到使用我们基于 Mentor 的 PSpice 工具。  

同样奇怪的是,当我去 VGA/PGA 产品页面,并把它列出所有设备(没有过滤器), VCA820和 VCA824不会出现。 他们的产品页面只能通过 MPN 搜索来查找。 我会把它作为一个单独的主题进行介绍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我正在为您寻找这件事、我已经联系了我身边的相关人员。

    在此期间、我曾确认 PSPICE for TI 具有可在其自己安装的版本中访问的模型、因为 TI 已经合作在 PSPICE for TI 安装中推出了最新的模型。

    您可以申请并下载 PSPICE for TI 以访问这些模型、也可以在我们解决网站行为问题的同时、尝试向您提供这两种模型(VCA820和 VCA824)。

    我的目标是明天提供最新信息。

    谢谢 Michael。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Alec! 我将尝试下载(可能已经有了!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    TI 对 VCA820/3/4加以去加重、从而促进在新的和新的客户设计中考虑采用新的替代产品。  TI 的 产品生命周期 承诺仍然有效。 VCA820和 VCA824可在 TI.com 上订购、根据上述产品生命周期说明、TI 不会停产(EOL)器件。

    您可以在设计中使用任一器件。  如果您仍需要 SPICE 或 EVM 文件、我可以为您提供这些文件。  对 EVM 和 SPICE 模型网络访问进行的更改旨在促使客户使用其他产品系列器件。  目的是推广改进的器件和新的器件系列。

    如果您更愿意在其他器件中进行设计、我可以协助您为您的应用推荐放大器。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec

    我下载了 TI-PSPICE、并查看了 VCA82x 系列的模型-谢谢! 我将结束该问题、但就相关问题提出更多问题。

    狂人