This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA849:PGA849输入

Guru**** 2973320 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA849, PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1400644/pga849-pga849-input

器件型号:PGA849
Thread 中讨论的其他器件: PGA855

工具与软件:

这来自高849数据表。

此器件能否输入36V 正弦波? 否则、只能接受18V 正弦波吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roxin:  

    Unknown 说:
    此器件能输入36V 正弦波吗? 否则、只能接受18V 正弦波吗?  [报价]

    由于输入 VCM 限制、PGA849无法接受36V 的输入电压。 这不是 RRIO 可编程仪表放大器。  

    根据 PGA849的电源轨配置、它可能采用18V 正弦输入。 这取决于18V 输入摆幅的定义。 输入信号是18Vrms、18Vpk 还是18Vpp?

    如果电源轨为+/-18Vdc、则 PGA849无法处理18Vrms 或18Vpk 输入信号。 18Vpp 意味着输入为9Vpk、那么 如果 VCM 配置正确(VCM 可能配置为接近0VDC 或 GND)、它可能会起作用

    如果配置36V 单电源、则只能使用18Vpp 输入信号(同样的原因)。 但是、VCM 可能配置为接近36Vdc 的中间轨。  

    我还没有看到 PGA849仪表计算、但线性工作范围可能相当接近 PGA855、请参阅下面的应用手册、下载 PGA855计算器。  

    https://www.ti.com/lit/po/slvt209a/slvt209a.pdf?ts = 1723734289360&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FPGA855%253Fbm-verify%253DAAQAAAAJ_____ 23MUTEUDI-YhjrpuUJtrBYWeVEj8gWPHm5ti6GvTSt3QBkNGYqMo0sDtOa0Ou-sdWHBqCpmMJP1RqHgcMITZbon5RWS_y5SQ7u7Sy

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roxin:

    PGA849的输入范围是输入级电源、输出级电源、所选增益和 REF 电压以及输入共模电压的函数。 我们提供 PGA849输入和输出范围设计计算器工具来检查器件的线性范围。  由于器件仍处于预览状态、该计算器将很快在 www.ti.com 上发布。 尽管如此,初步计算器和指示都附在这篇文章的底部。

    PGA849具有全差分输入、其范围是输入共模电压的函数、其中输入共模电压是 PGA IN+和 IN-输入的平均电压。

    例如,该器件通过 ±18V 的输入级电源(VS+、VS-)、 ±18V 的输出级电源(+LVDD、-LVSS )和连接到 GND 的 REF 电压以及 PGA 增益=1V/V,可以支持最大幅值为±17.5V 的全差分输入,而输入共模以 GND 为中心(见下图)。

    或者、在相同的增益、基准和电源条件下、当 IN-输入以单端输入电压方式连接到 GND 时、该器件可以支持±15.5V 信号、同时 在 PGA 增益= 1V/V 的情况下由±18V 电源供电

    附件是 PGA849输入和输出范围初步计算器。 还随附了一个包含说明的 pdf 文件。

    PGA849输入和输出范围初步计算器:

    e2e.ti.com/.../PGA849_2D00_Input_2D00_and_2D00_Output_2D00_Range_2D00_Calc_2D00_prelim_5F00_8_2D00_16_2D00_24.xlsx

    PGA849输入和输出范围计算器 说明:

    e2e.ti.com/.../PGA849_2D00_Input_2D00_and_2D00_Output_2D00_Range_2D00_Calc_2D00_instructions.pdf

    谢谢、此致、

    Luis