This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:SENSE 引脚上出现负电压

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1401370/ina241a-negative-voltage-appearing-on-sense-pins

器件型号:INA241A

工具与软件:

您好!

INA241的检测引脚上出现负电压。 电源弱、但它似乎已损坏了我们的几个 LTC7000 MOSFET 驱动器。 负电压的外观是缺陷还是属性?

我们使用外部电源和 INA 的基准

"你是我的!

BR.

Vojtech Jenik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA241不会在其输入引脚上生成负电压。

    为了进行验证、您可以在连接输入引脚的同一位置断开/移除 INA241和示波器。 通过与 INA241进行比较、应该可以了解问题的来源。  

    此致、

    Guang