This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32404:允许的最大输入电容

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH32404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1396476/lmh32404-maximum-allowed-input-capacitance

器件型号:LMH32404

工具与软件:

您好!

LMH32404内的 TIA 在变得不稳定之前可以承受的最大电容是多少?
我有一个大电容(>20pF)光电二极管、需要直接连接到 LMH32404。
我知道如此大的电容会增加 TIA 噪声并降低其带宽、但我现在主要关注的是 TIA 的稳定性。

谢谢!

Sariel



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sariel:

    我能够与我们团队的一名设计工程师交谈、他预计这种高 PD 电容可能会存在稳定性问题。  虽然数据表中并未完全捕获这一点、但对于如此高的电容值的稳定性、我们当然会有所怀疑并需要谨慎对待、因为该器件经过调优、可在1pF PD 电容下实现最佳性能。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ignacio。

    您能否估算或计算此器件在发生振荡之前可以处理的最大输入电容?
    此外、 当 SPICE 仿真中输入电容增加时、提供的 SPICE 模型是否足够准确、能够检测这些振荡?

    此致、
    Sariel

    ——

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sariel:

    很抱歉响应延迟。 我能够让设计人员使用20pF 的输入电容来仿真器件、并且他没有发现任何不稳定的迹象。 他说、使用较高的值可能会产生相同的结果、即它并不不稳定。 至于该模型、我无法完全确定它能否准确捕获这些结果、因为该模型不是在晶体管级别设计的、因此它可能无法准确捕获设计人员能够运行的仿真那样的每个配置。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的响应和运行仿真。 这确实对我的问题有所帮助和解决。 我很欣慰地知道我可以将如此高的电容连接到器件。

    此致、
    Sariel