This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA817:压摆率与输入不匹配

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1401086/opa817-slew-rate-not-keeping-up-with-input

器件型号:OPA817

工具与软件:

与之有关的人员:

我在电压跟随器配置中使用 OPA 817、在反馈路径中使用 o 0欧姆(将引脚2连接到引脚3)。  同相输入端有一个76.8 MHz 1Vpp 方波并有一个100欧姆的负载。  生成的输出波形显示的是350mVpp 锯齿波。

原理图:

S

输入信号(蓝色)和输出波形(黄色):

我已尝试移除输出 R53_0上的负载、仍有相同的行为。  似乎有两个压摆率、但当器件指定为1000V/us 时、信号在6.5ns 内转换约350mV、即大约50V/us。  想听听您对这种行为与数据表规格不符的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    为了确保器件不会损坏、在不驱动器件时、您能否确认器件的 IQ。 是否接近数据表中指定的典型值? 如果减慢输入信号的速度或者此输入信号频率是固定的、您会看到相同的效果吗?

    此致、

    Ignacio